DOCA0110ZH-06

RSTP

说明

此页显示 RSTP 网桥的诊断数据和 RSTP 端口的详细信息。

RSTP 配置程序

步骤

操作

结果

1

Link150 菜单栏中,单击设置

设置菜单随即打开。

2

设置菜单的冗余子菜单中,单击 RSTP

打开 RSTP 页。

RSTP 参数

参数

说明

设置

启用

允许启用或禁用 RSTP 网桥和端口设置。

-

RSTP 网桥设置参数

参数

说明

设置

网桥优先级

构成网桥 ID 的 16 位优先级。

0 – 61440

缺省设置:32768

网桥问候时间

配置 BPDU 传输间隔

1 - 2 秒

缺省设置:2 秒

网桥最大老化时间

在被 STP 中的根网桥下发后,配置 BPDU 保持有效性的时间。不用在 RSTP 中。

6 - 40 秒

缺省设置:40 秒

传输保持计数

Port Transmit 状态机为限制最大 BPDU 传输速率而使用的值。在任何问候时间传输的 BPDU 数量都不超过传输计数 BPDU 的数量。

3 - 100 个消息

缺省设置:6 个消息

网桥转发延迟

STP 网桥为将已拦截的端口切换为转发状态而使用的延迟。不用在 RSTP 中。

4 - 30 秒

缺省设置:21 秒

RSTP 端口 1 和 端口 2 设置参数

参数

说明

设置

端口 1 优先级

作为端口 ID 的组成部分的 8 位优先级值

0 - 240(调节步长为 16)

缺省设置:128

端口 1 成本

此端口对通向包含此端口的根网桥的路径的路径成本影响。

1 – 200,000,000,取决于链路速度

缺省设置:0(自动)

RSTP 根据以太网端口的链路速度计算这个值。

这个值为自动时,成本设置为与链路速度的缺省值。即,对于 100 mbps,缺省值为 200000,对于 10 mbps,缺省值为 2000000。

注: 如果在启用了 RSTP 之后无法访问 Link150 网关,则向网络管理员核查是否拦截了 RSTP 端口。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.