DOCA0110ZH-06

安全

描述

此页让您能够查看当前 HTTPS 安全证书、上传由认证机构发放的用户证书、以及重新安装缺省自签名证书。

缺省证书配置过程

步骤

操作

结果

1

在 Link150 菜单栏中,单击设置。

设置菜单随即打开。

2

在设置菜单的安全子菜单中,单击产品证书。

随即便会打开产品证书页面。

3

单击缺省证书以安装证书,然后在产品证书弹出窗口中,单击是。

安装缺省自签名证书。

4

单击重新连接,然后登录。

结束当前连接,并使用缺省自签名证书启动新连接。

用户证书配置过程

步骤

操作

结果

1

在 Link150 菜单栏中,单击设置。

设置菜单随即打开。

2

在设置菜单的安全子菜单中,单击产品证书。

随即便会打开产品证书页面。

3

单击导入证书,然后单击浏览,选择用户提供的证书。

选择用户提供的证书。

4

输入证书密码,然后单击应用更改。

导入证书。

5

单击重新连接,然后登录。

结束当前连接,并使用缺省用户证书启动新连接。

产品证书参数

参数

描述

设置

证书类型

指示 HTTPS 安全证书的类型。

  • 自签名

  • 用户自定义

主题

提供可用的证书属性信息。

  • CN:常用名

  • OU:组织单位

  • O:组织

  • L:地点

  • S:州或省市名称

  • C:国家名称

发放机构

显示发放证书的认证机构。

–

创建日期

显示证书有效期的开始日期。

–

过期日期

显示证书有效期的结束日期。

–

证书包

让您能够导入证书包。

–

密码

让您能够输入证书密码。

–

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.