DOCA0110ZH-06

串行端口

描述

此页显示连接到串行端口的设备的诊断数据。

设置过程

步骤

操作

结果

1.

Link150 菜单栏中,单击设置

设置菜单随即打开。

2.

设置菜单的通讯子菜单中,单击串行端口

显示串行端口设置选项。

3.

选择模式、物理接口、传输模式、波特率、奇偶校验、终端、偏置、停止位和响应超时。

选择串行端口选项。

4.

如果您选择从站模式,则应输入远程连接设备的 IP 地址和 TCP 端口号。

输入远程设备的 IP 地址和 TCP 端口号。

5.

单击应用更改

Link150 网关的串行端口设置随即更新。

串行端口设置

参数

描述

设置

模式(设备会在模式发生更改时重启)

选择如何利用 Link150 网关上的串行 COM 端口(主站或从站模式)。

注: 当您更改模式并单击应用时,Link150 网关会重启并清除设备列表配置。
  • 主站(出厂设置)

  • 从站

注: ION 协议仅支持主站模式。

物理接口

选择如何以物理方式连接 Link150 网关串行端口。

  • RS485 2 线(出厂设置)

  • RS485 4 线

  • RS232

传输模式

选择如何在串行连接上传输数据。

  • 对于主站模式:

    • 自动(出厂设置)

    • Modbus ASCII

    注: 传输模式 对 ION 协议禁用。
  • 对于从站模式:

    • Modbus RTU(出厂设置)

    • Modbus ASCII

注: Modbus 自动模式允许您在同一菊花链上与 Modbus RTU、Jbus 和 PowerLogic (SY/MAX) 从站设备进行通讯。

波特率

用于选择串行连接上的数据传输速度。

  • 19200 bps(出厂设置)

  • 2400 bps

  • 4800 bps

  • 9600 bps

  • 38400 bps

  • 56000 bps *

  • 57600 bps *

奇偶校验

用于选择是否利用奇偶校验位来检查数据的准确性。

  • (出厂设置)

停止位

在每一个字符结束时发送的停止位允许信号接收硬件检测字符的结束并重新与字符流同步。

  • 自动(出厂设置)

  • 1 位

  • 2 位

注: 当您将奇偶校验设置为时, 自动会将停止位设置为 1;而当您将奇偶校验设置为时,则停止位将会被它设置为 2。

终端 *

用于终止 RS485 线路以预防反射。设置终端为“已启用”将启用终端电阻器。

  • 已启用(出厂设置)

  • 已禁用

偏置 *

用于通过强制使传输线路进入某一已知状态来预防无效的数据位。当它没有被传输时,进入 RS-485 端口的传输线路将进入一种不确定的状态。这种不确定的状态会导致接收器接收来自电缆上所拾取的噪音的无效数据位。

  • 已启用(出厂设置)

  • 已禁用

响应超时 *

用于选择 Link150 网关将等待多长时间以接收来自串行设备的响应。

注: 如果模式被设置为“从站模式”,响应超时参数将被禁用。
  • 3 秒(出厂设置)

  • 0.110

远程设备连接(仅适用于从站模式)

用于定义在从站模式通讯期间可供 Link150 网关使用的 TCP/IP 地址的列表。

-

端口(仅适用于从站模式)

用于选择远程设备连接的 Modbus TCP/IP 端口。

  • 502(出厂设置)

  • 可用设置为 1-65535

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.