DOCA0110FR-07

Services réseau IP

Description

Cette page affiche les données de diagnostic des clients Modbus TCP/IP connectés à la passerelle Link150.

Procédure d'affichage des données de diagnostic Modbus TCP

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Diagnostics.

Ouvre le menu Diagnostic.

2

A partir du menu Diagnostic, dans le sous-menu Communication, cliquez sur Services réseau IP.

Affiche les statistiques du port Modbus TCP.

3

Cliquez sur Réinitialisation dans la section Connexions du port Modbus/TCP.

Remet à zéro le nombre de messages et d'erreurs de la passerelle Link150.

Interprétation des statistiques du port Modbus TCP

NOTE: Le tableau ci-après ne s'applique pas au protocole ION .

Statistique

Description

Etat du port

Etat du port Ethernet connecté

Connexions TCP ouvertes1

Nombre de connexions actives

NOTE: ce paramètre n'est pas disponible dans les statistiques du mode esclave.

Messages reçus

Nombre de messages reçus

Messages transmis

Nombre de messages transmis

(1) Disponible lorsque le dispositif est en mode maître.

Interprétation des statistiques des connexions au port Modbus TCP

Statistiques

Description

Adresse IP distante

Adresse IP distante

Port distant

Numéro de port distant

Port local

Numéro de port local

Messages transmis

Nombre de messages transmis

Messages reçus

Nombre de messages reçus

Erreurs envoyées

Nombre de messages d'erreur envoyés

Réinitialiser

Réinitialise les nombres de messages transmis, de messages reçus et d'erreurs envoyées

NOTE:
  • Les statistiques relatives aux connexions du port TCP ne sont pas disponibles en mode esclave.

  • Les statistiques sur les connexions aux adresses IP distantes indiquent seulement les adresses IP des clients Modbus TCP. Elles ne font pas état des adresses IP des connexions au serveur Web.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.