DOCA0110FR-07

Emplacement physique du dispositif

Procédure de localisation de dispositif

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Accueil.

Ouvre la page Web Accueil.

2

Dans la section Emplacement physique du dispositif, cliquez sur ON pour l'option à bascule Identifier le produit.

Localise le Link150-XXYYZZ. La LED RS485 du Link150- XXYYZZ sélectionné clignote pendant 15 secondes en respectant la séquence 1 s allumée, 1 s éteinte (mode test).

NOTE: cette fonctionnalité remplace provisoirement la séquence de clignotement de la communication Modbus RS485 (si elle existe).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.