DOCA0110FR-07

Ports RSTP

Description

Cette page affiche les données de diagnostic des ports RSTP.

Procédure de configuration de RSTP

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Diagnostic.

Ouvre le menu Diagnostic.

2

A partir du menu Diagnostic, dans le sous-menu Redondance, cliquez sur Ports RSTP.

Ouvre la page Ports RSTP.

Paramètres des ports 1 et 2

Paramètre

Description

Réglage

Etat

Etat actuel du port.

Par défaut, le port est désactivé, bloqué ou en cours de transfert.

NOTE: Les autres états comme à l'écoute ou en apprentissage sont des états intermédiaires qui ne sont pas visibles pour l'utilisateur.

0 pour désactiver RSTP

1 pour activer RSTP

Réglage par défaut : 0

Rôle

Rôle actuel du port dans l'anneau.

Si le port est en état activé, le rôle peut être Racine ou Désigné.

Si le port est en état désactivé (liaison Ethernet hors service), le rôle est Inconnu.

-

Priorité

La valeur de priorité du port est contenue dans l'identifiant de port. Tous les ports d'un pont présentent un identifiant de port avec format: [1 byte port number][1 byte port priority].

NOTE: Les points ci-après sont fournis pour expliquer l'utilisation de la priorité de port (de l'identifiant de port).
  • Le port qui transporte des paquets vers le pont racine est le port racine. Lorsqu'il en existe plusieurs, celui dont l'identifiant est le moins élevé devient le port racine, les autres devenant des ports alternatifs.

  • Numéro de port : Le numéro de port n'est pas configurable. Dans le dispositif, le numéro de port (numéro d'interface) du port 1 est 1 et le numéro du port 2 est 2.

0 à 240 (par pas de 16)

Réglage par défaut : 128

Coût du chemin du port

Contribution du port considéré au coût des chemins vers le pont racine qui comprend ce port.

Pour le mode Auto, la valeur par défaut du coût de chemin de port change en fonction de la vitesse de la liaison. Par exemple, pour une vitesse de 100 Mbits/s, la valeur par défaut est 200000 et pour 10 Mbits/s elle est de 2000000.

Il s'agit des vitesses prises en charge par le dispositif.

Messages RST reçus (BPDU)

Nombre total d'unités de données de protocole de pont (BPDU) RSTP reçues par le port considéré depuis la dernière remise à zéro des compteurs.

-

Messages RST transmis (BPDU)

Nombre total de BPDU (unités de données de protocole de pont) RSTP transmises par le port considéré depuis la dernière remise à zéro des compteurs.

-

Messages TCN reçus (BPDU)

Nombre total de BPDU (unités de données de protocole de pont) de changement de topologie reçues par le port considéré depuis la dernière remise à zéro des compteurs.

-

Messages TCN transmis (BPDU)

Nombre total de BPDU (unités de données de protocole de pont) de changement de topologie transmises par le port considéré depuis la dernière remise à zéro des compteurs.

-

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.