DOCA0110FR-07

RSTP

Description

Cette page affiche les données de diagnostic du pont RSTP et les informations de port RSTP.

Procédure de configuration de RSTP

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus du Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2

A partir du menu Paramètres, dans le sous-menu Redondance, cliquez sur RSTP.

Ouvre la page RSTP.

Paramètres RSTP

Paramètre

Description

Réglage

Activer

Permet d'activer ou de désactiver les paramètres de pont et de port RSTP.

-

Paramètres de pont RSTP

Paramètre

Description

Réglage

Priorité du pont

Priorité sur 16 bits qui fait partie de l'identifiant de pont.

0 – 61440

Réglage par défaut : 32768

Délai Hello

Intervalle d'émission des BPDU (unités de données de protocole de pont) de configuration

1 à 2 s

Réglage par défaut : 2 s

Délai maximum

Temps pendant lequel une BPDU reste valide après son émission par le pont racine dans STP. Paramètre inutilisé dans RSTP.

6 à 40 s

Réglage par défaut : 40 s

Nombre de transmissions

Valeur utilisée par la machine d'état Port Transmit pour limiter le rythme des émissions de BPDU. Elle détermine le nombre maximum de BPDU transmises par délai Hello.

3 à 100 messages

Réglage par défaut : 6 messages

Délai de transfert

Temporisation utilisée par les ponts STP pour faire passer les ports de l'état "bloqué" à l'état "en transfert". Paramètre inutilisé dans RSTP.

4 à 30 s

Réglage par défaut : 21 s

Paramètres de configuration des ports RSTP 1 et 2

Paramètre

Description

Réglage

Priorité du port 1

Valeur de priorité sur 8 bits incluse dans l'identifiant du port.

0 à 240 (par pas de 16)

Réglage par défaut : 128

Coût du port 1

Contribution du port considéré au coût des chemins vers le pont racine qui comprend ce port.

1 à 200 000 000 selon la vitesse de la liaison

Réglage par défaut : 0 (automatique)

RSTP calcule la valeur en fonction de la vitesse de la liaison sur le port Ethernet.

Lorsque le réglage est automatique, le coût est défini avec la valeur par défaut selon la vitesse de liaison. Par exemple : Pour une vitesse de 100 Mbits/s, la valeur par défaut est 200000 et pour 10 Mbits/s elle est de 2000000.

NOTE: Si la passerelle Link150 n'est pas accessible après l'activation de RSTP, vérifiez avec votre administrateur réseau si le port RSTP est bloqué.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.