DOCA0110DE-07

Physischer Gerätestandort

Verfahren zur Ermittlung des Gerätestandorts

Schritt

Aktion

Ergebnis

1

Klicken Sie in der Link150-Menüleiste auf Home.

Die Webseite Home wird geöffnet.

2

Klicken Sie im Abschnitt Physikalischer Gerätestandort für die Umschalttaste Gerät identifizieren auf EIN.

Ermittelt den Link150-XXYYZZ. Die RS485-LED des ausgewählten Link150- XXYYZZ blinkt 15 Sekunden lang, wobei sie 1 Sekunde AN und 1 Sekunde AUS ist (Testmodus).

HINWEIS: Diese Funktion überschreibt temporär das LED-Blinkmuster der Modbus RS485-Kommunikation (wenn diese Kommunikation besteht).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.