DOCA0110DE-07

Sicherheit

Beschreibung

Auf dieser Seite können Sie das aktuelle HTTPS-Sicherheitszertifikat anzeigen, ein vom Benutzer bereitgestelltes Zertifikat von der Zertifizierungsstelle hochladen und das selbstsignierte Standardzertifikat erneut installieren.

Standardverfahren Zertifikatkonfiguration

Schritt

Aktion

Ergebnis

1

Klicken Sie in der Link150-Menüleiste auf Einstellungen.

Das Menü Einstellungen wird geöffnet.

2

Klicken Sie im Menü Einstellungen im Untermenü Sicherheit auf Produktzertifikat.

Die Seite Produktzertifikat wird geöffnet.

3

Klicken Sie auf Standardzertifikat, um das Zertifikat zu installieren und klicken Sie dann im Popupfenster Produktzertifikat auf Ja.

Das selbstsignierte Standardzertifikat wird installiert.

4

Klicken Sie auf Erneut verbinden und melden Sie sich an.

Die aktuelle Verbindung wird beendet und eine neue Verbindung mit dem selbstsignierten Standardzertifikat wird initiiert.

Konfigurationsverfahren für vom Benutzer bereitgestellte Zertifikate

Schritt

Aktion

Ergebnis

1

Klicken Sie in der Link150-Menüleiste auf Einstellungen.

Das Menü Einstellungen wird geöffnet.

2

Klicken Sie im Menü Einstellungen im Untermenü Sicherheit auf Produktzertifikat.

Die Seite Produktzertifikat wird geöffnet.

3

Klicken Sie auf Zertifikat importieren und klicken Sie dann auf Durchsuchen, um das vom Benutzer bereitgestellte Zertifikat auszuwählen.

Das vom Benutzer bereitgestellte Zertifikat wird ausgewählt.

4

Geben Sie das Zertifikatpasswort ein und klicken Sie auf Änderungen übernehmen.

Das Zertifikat wird importiert.

5

Klicken Sie auf Erneut verbinden und melden Sie sich an.

Die aktuelle Verbindung wird beendet und eine neue Verbindung mit dem vom Benutzer bereitgestellten Zertifikat wird initiiert.

Parameter Produktzertifikat

Parameter

Beschreibung

Einstellung

Zertifikatstyp

Gibt den Typ des HTTPS-Sicherheitszertifikats an.

  • Selbstsigniert

  • Vom Benutzer bereitgestellt

Betreff

Stellt die verfügbaren Zertifikatattributinformationen bereit.

  • CN: Allgemeiner Name

  • OU: Organisationseinheit

  • O: Organisation

  • L: Ortsangabe

  • S: Name des Bundeslands oder der Region

  • C: Ländername

Aussteller

Zeigt die Zertifizierungsstelle an, die das Zertifikat ausgestellt hat.

Erstellungsdatum

Zeigt das Startdatum des Gültigkeitszeitraums des Zertifikats an.

Ablaufdatum

Zeigt das Enddatum des Gültigkeitszeitraums des Zertifikats an.

Zertifikatpaket

Damit kann das Zertifikatpaket importiert werden.

Passwort

Ermöglicht die Eingabe des Zertifikatpassworts.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.