DOCA0110ES-07

Puerto serie

Descripción

En esta página se muestran los datos de diagnóstico de los dispositivos conectados al puerto serie.

Procedimiento de restablecimiento del puerto serie

Paso

Acción

Resultado

1.

Desde la barra de menús de Link150, haga clic en Diagnósticos.

Abre el menú Diagnósticos.

2.

Desde el menú Diagnósticos, en el submenú Comunicación, haga clic en Puerto serie.

Se muestran los mensajes transmitidos, recibidos y de error.

3.

Haga clic en Restablecer.

Se restablece el número de mensajes a 0.

Parámetros de puerto serie

Parámetro

Descripción

Ajustes

Mensajes enviados

Número de mensajes transmitidos.

 

Mensajes recibidos

Número de mensajes recibidos.

 

Mensajes de error

Número de mensajes de error mostrados.

 

Restablecer

Se restablecen los mensajes transmitidos, recibidos y de error.

 
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.