0614IB1802

Configuration à l'aide d'un appareil Android

Exemple : configuration des paramètres de protection ERMS à l'aide d'EcoStruxure Power Device App (Android).

1. Appuyez sur l'icône de la courbe de déclenchement.

2. Appuyez sur le bouton "ERMS".

3. Appuyez sur l'icône en forme de crayon.

4. Appuyez sur les paramètres de protection.

5. Définissez les paramètres de protection.

6. Appliquez les paramètres.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.