0614IB1701

Masterpact MTZ2/MTZ3 联锁操作

联锁操作是由增设到 Masterpact MTZ2/MTZ3 设备或抽架的联锁附件自动执行的锁定操作。

为 Masterpact MTZ2/MTZ3 设备和抽架提供了多种可选的联锁附件。有关可用联锁装置的完整列表,请参阅 Scheider Electric 网站上的目录 0614CT1701,Masterpact MTZ 断路器和开关。

有关可现场安装的联锁装置的详细安装说明,请参阅这些附件随附的安装说明书。

Masterpact MTZ2/MTZ3 抽架防错功能

抽架防错部件只允许将 Masterpact MTZ2/MTZ3 设备安装在具有兼容特性的抽架中。

抽架防错销钉提供 100 多种不同的组合供用户选择,这样,设备就只能够安装在销钉组合与之匹配的抽架中。

Masterpact MTZ2/MTZ3 抽架防错

抽架防错销钉的使用是可选的。每个设备都需要一个抽架防错附件。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 HRB28360

Masterpact MTZ2/MTZ3 抽架防错销钉位置

下图分别显示了抽架和设备上的销钉位置。

抽架上选择的销钉组合必须与设备上选择的销钉组合一致(参见下表)。例如,抽架上的组合 ABCD 与设备上的组合 567 一致。

抽架上的销钉标注为 A、B、C、D、E、F、G。

设备上的销钉标注为 1、2、3、4、5、6、7。

Masterpact MTZ2/MTZ3 抽架防错销钉组合建议

以下为建议的销钉组合:

抽架上的销钉

设备上的销钉

抽架上的销钉

设备上的销钉

ABCD

567

BCDE

167

ABCE

467

BCDF

157

ABCF

457

BCDG

156

ABCG

456

BCEF

147

ABDE

367

BCEG

146

ABDF

357

BCFG

145

ABDG

356

BDEF

137

ABEF

347

BDE

136

ABEG

346

BDFG

135

ABFG

345

BEFG

134

ACDE

267

CDEF

127

ACDF

257

CDEG

126

ACDG

256

CDFG

125

ACEF

247

CEFG

124

ACEG

246

DEFG

123

ACFG

245

   

ADEF

237

   

ADEG

236

   

ADFG

235

   

AEFG

234

   

Masterpact MTZ2/MTZ3 VPEC 门联锁装置

在使用了门联锁装置的情况下:

  • 当抽出式设备位于连接或测试位置时,设备门锁定且无法打开。

  • 当抽出式设备位于退出位置时,设备门能够打开。

  • 当抽出式设备位于任意位置时,设备门能够关闭。

VPEC 门联锁附件

VPEC 门联锁附件是一个选配附件,安装在抽架左侧或右侧。每个抽架都必须使用一个门联锁装置

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35493

使用 VPEC 附件锁定设备门

步骤

操作

1

关闭设备门。

2

将设备置于测试或连接位置(参见 Masterpact MTZ2/MTZ3 连接)。

3

确认设备已锁定。

对用 VPEC 附件锁定的设备门解锁

步骤

操作

1

将设备置于退出位置(参见 Masterpact MTZ2/MTZ3 退出)。

2

确认设备已解锁。

Masterpact MTZ2/MTZ3 VPOC 开门进退联锁装置

在安装有进退联锁装置的情况下,当设备门打开后,Masterpact MTZ2/MTZ3 抽出式设备无法摇进或摇出,因为无法插入摇进摇出手柄。

VPOC 开门进退联锁装置

可以在抽架右侧安装可选的 VPOC 进退联锁装置。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35494

启动 VPOC 进退联锁装置

步骤

操作

1

插入进退联锁装置。

2

按住分闸按钮,然后确认在设备门打开的情况下,摇进摇出手柄无法插入到摇进摇出手柄插孔中。

3

按住分闸按钮,然后确认在设备门关闭的情况下,摇进摇出手柄能够插入到摇进摇出手柄插孔中。

禁用 VPOC 进退联锁装置

步骤

操作

1

拉出进退联锁装置。

2

按住分闸按钮,然后确认在设备门打开或关闭的情况下,摇进摇出手柄能否插入到摇进摇出手柄插孔中。

Masterpact MTZ2/MTZ3 IPA 缆绳型门联锁装置

IPA 缆绳型门联锁装置为可选附件。在安装有此附件的情况下,如果设备已合闸,则门无法打开,如果门打开,则设备无法合闸。

缆绳型门联锁装置安装在设备右侧。

在安装有此联锁装置的情况下,无法对转接开关执行机械联锁。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35495

Masterpact MTZ 转接开关机械联锁

Masterpact MTZ 转接开关之间的机械联锁能够防止联锁的设备同时合闸。提供以下联锁功能:

  • 两个设备之间的联锁

  • 三个设备之间的联锁:

    • 三个进电设备

    • 两个进电设备和一个耦合器

    • 两个进电设备和一个替换件

两个 Masterpact MTZ 设备之间的机械联锁

可以用电缆或连杆对两个设备进行机械联锁,这样,这两个设备就无法同时合闸。

QR

QN

 

0

0

1

0

0

1

   

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • 对于通过电缆进行的联锁:NVE35496

  • 对于通过连杆进行的联锁:NVE35497

三个主 Masterpact MTZ 设备之间的机械联锁

在连接到不同电源的三个主设备之间进行机械联锁。

三个设备中一次仅有一个设备处于合闸位置。另外两个设备锁定在分闸位置。

QS1

QS2

QS3

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

     

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35498

两个主 Masterpact MTZ 设备与一个附属 Masterpact MTZ 设备之间的机械联锁

在连接到不同电源的两个主设备与一个连接设备之间进行机械联锁。

三个设备中随时都有两个设备处于合闸位置。

QS1

QC

QS2

 

0

0

0

 

1

0

1

 

1

1

0

 

0

1

1

 

1

0

0

*

0

0

1

*
       

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35500

两个主 Masterpact MTZ 设备与一个备用 Masterpact MTZ 设备之间的机械联锁

在连接到同一电源的两个主设备与连接到发电机电源的第三设备之间进行机械联锁。

当主设备中的任一个或两个设备都合闸时,发电设备锁定在分闸位置。

QN1

QN2

QR

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

     

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35499

Masterpact MTZ DAE 自动弹簧释能联锁装置

当抽出式 Masterpact MTZ2/MTZ3 设备从退出位置移动到撤出位置时,DAE 弹簧自动释能联锁装置使合闸弹簧释能。

DAE 联锁装置由工厂安装,是安装在设备内部的标配联锁装置。

Masterpact MTZ2/MTZ3 IBPO 进退联锁装置

IBPO 进退联锁装置由工厂安装,是安装在设备内部的标配联锁装置。

在安装有 IBPO 进退联锁装置的情况下,抽出式 Masterpact MTZ2/MTZ3 设备无法在合闸位置退出。

只有在按下了分闸按钮的情况下,才能够插入摇进摇出手柄以连接或退出抽出式设备。

在安装有 IBPO 进退联锁装置的情况下插入摇进摇出手柄

步骤

操作

1

按住分闸按钮。

2

插入摇进摇出手柄。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.