0614IB1701

Fermeture des dispositifs Masterpact MTZ

Conditions requises pour la fermeture

AVERTISSEMENT
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans préalablement vérifier et éventuellement réparer l’installation électrique en aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Pour fermer l'appareil, les conditions à remplir simultanément sont :

  • Appareil ouvert (O).

  • Ressort d'accumulation d'énergie armé.

  • Appareil prêt à fermer, OK s'affiche.

NOTE: Un ordre d'ouverture a toujours la priorité sur un ordre de fermeture. L'appareil ne peut se fermer tant qu'il reçoit un ordre d'ouverture. Si OK apparaît barré sur le voyant "Prêt à fermer", l'appareil est en train de recevoir un ordre d'ouverture (mécanique ou électrique), qui doit être interrompu pour que OK puisse s'afficher.

Fermeture du mécanisme des Masterpact MTZ2/MTZ3

Les tableaux suivants présentent les différentes manières de fermer l'appareil dans les divers modes de contrôle disponibles.

Les méthodes de fermeture de l'appareil qui suivent sont disponibles dans tous les modes de contrôle :

Type de fermeture

Mode de contrôle

Accessoires

Action de fermeture

Mécanique

Manuel, Auto : local, ou Auto : à distance

—

Appuyez sur le bouton-poussoir de fermeture situé sur la face avant de l'appareil.

Cette action de fermeture n'est possible que lorsque les conditions de fermeture sont remplies.

Electrique avec BPFE

Manuel, Auto : local, ou Auto : à distance

  • Bouton-poussoir de fermeture électrique (BPFE)

  • Bobine de fermeture communicante (XF)

Actionnez le bouton-poussoir de fermeture électrique (BPFE), situé sur le capot.

L'action de fermeture prend en compte les conditions internes de fermeture de l'appareil et les conditions externes qui font partie du système de contrôle et de surveillance de l'installation.

Bouton-poussoir externe

Manuel, Auto : local, ou Auto : à distance

  • Bouton-poussoir externe câblé par l'utilisateur

  • Bobine de fermeture communicante ou standard (XF) (XF diag&com)

  • Moteur de réarmement du ressort (MCH)

Actionnez le bouton-poussoir externe qui est connecté au déclencheur voltmétrique de fermeture XF via le bornier client.

Des méthodes supplémentaires de fermeture existent lorsque le mode de contrôle configuré est Auto.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Avant d'intervenir sur ou dans l'équipement, coupez toute arrivée d'alimentation, soit manuellement, soit à l'aide du logiciel local ou distant, pour ouvrir le disjoncteur ou pour couper le circuit électrique.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Type de fermeture

Mode de contrôle

Accessoires

Action de fermeture

Via le module d'E/S

Auto : local
, ou Auto : à distance

Bobine de fermeture communicante (XF com&diag)

Moteur de réarmement du ressort (MCH)

Module à port ULP

Module d'E/S

Fermez l'appareil à l'aide de l'application prédéfinie 2 de manipulation du disjoncteur du module d'E/S.

  • Lorsque l'appareil est réglé en mode de contrôle local par le module d'E/S, la commande de fermeture est émise en local depuis les boutons-poussoirs câblés sur des entrées numériques.

  • Lorsque l'appareil est réglé en mode de contrôle à distance par le module d'E/S, la commande de fermeture est émise par des sorties distantes de contrôleurs logiques programmables (PLC), câblées sur des entrées numériques.

Reportez-vous au document Enerlin'X IO Module d'application d'entrée/sortie pour un disjoncteur - Guide utilisateur (0613IB1317).

Moteur de réarmement du ressort (MCH)

Module à port ULP

Module d'E/S

Via le logiciel Ecoreach

Auto : Local

Bobine de fermeture communicante (XF com&diag)

Envoyez une commande de fermeture via le logiciel Ecoreach depuis un PC connecté en local à l'appareil par le port mini-USB de l'unité de contrôle Micrologic X.

Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe.

Reportez-vous au document Ecoreach - Aide en ligne (DOCA0069FR).

Moteur de réarmement du ressort (MCH)

Via Masterpact MTZ Mobile App

Auto : Local

Bobine de fermeture communicante (XF diag&com)

Envoyez à l'appareil une commande de fermeture depuis Masterpact MTZ Mobile App avec Masterpact Operation Assistant Digital Module, via la communication sans fil Bluetooth ou la connexion USB OTG. L'action de fermeture est protégée par mot de passe.

Moteur de réarmement du ressort (MCH)

Masterpact Operation Assistant Digital Module

Par communication

Auto : à distance

Bobine de fermeture communicante (XF diag&com)

Envoyez une commande de fermeture à l'appareil via le réseau de communication.

Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe.

Reportez-vous au document Masterpact MTZ - Guide de communication Modbus (OCA0105FR).

NOTE: Le logiciel Ecoreach installé sur un PC connecté à l'appareil via le réseau de communication peut être utilisé pour envoyer des commandes de fermeture.

Moteur de réarmement du ressort (MCH)

Module à port ULP

Interface de communication

Via les pages Web IFE/EIFE

Auto : à distance

Bobine de fermeture communicante (XF diag&com)

Envoyez une commande de fermeture à l'appareil depuis la page Web de contrôle IFE/EIFE.

Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe.

Consultez les documents suivants :

Moteur de réarmement du ressort (MCH)

Module à port ULP

Interface de communication

Si l'appareil ne se ferme pas, consultez le chapitre Dépannage.

Inhibition de la fonction de fermeture des Masterpact MTZ2/MTZ3

La fonction de fermeture peut être inhibée par l'envoi d'une commande par les moyens suivants :

  • Réseau de communication via Ethernet Modbus/TCP.

  • Module d'E/S.

AVERTISSEMENT
RESTRICTIONS RELATIVES À L'INHIBITION DE LA FERMETURE
N'utilisez pas l'ordre d'inhibition de la fermeture pour verrouiller l'appareil en position "ouvert".
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

L'ordre d'inhibition de fermeture inhibe uniquement les ordres de fermeture autorisés en mode de contrôle Auto. Les commandes de fermeture venant du bouton-poussoir de fermeture mécanique, du bouton-poussoir BPFE ou encore du bouton-poussoir directement relié à la bobine de fermeture XF ne sont pas inhibées.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.