0614IB1701

Diagnostic des messages d'erreur Micrologic X

Le tableau suivant décrit la séquence d'actions à effectuer suite à la réception d'un message d'erreur en provenance de l'unité de contrôle Micrologic X. Chaque action est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.

Etape

Description

1

Identifiez le problème détecté.

2

Acquittez la cause sur l'écran d'affichage de l'unité de contrôle Micrologic X.

3

Consultez la liste des messages d'erreur et effectuez les actions recommandées.

Identification du problème

Un message d'erreur s'affiche lorsque l'unité de contrôle Micrologic X détecte un problème interne.

Exemple de message d'erreur :

Acquittement du message d'erreur

Acquittez le message d'erreur sur l'écran de l'unité de contrôle Micrologic X.

Etape

Action

1

Consultez la liste des messages d'erreur décrits dans les tableaux suivants et effectuez les actions recommandées.

2

Appuyez sur OK pour acquitter le message et revenir au menu Accueil.

3

Appuyez sur le bouton de test/acquittement pendant 3 secondes pour réinitialiser l'unité de contrôle.

Action après réception d'un message d'erreur

Action recommandée après la réception d'un message d'erreur de l'unité de contrôle Micrologic X.

Code

Message d'erreur

Description

Action recommandée

1 à 24
157
190

Echec du service - problème interne

L'action demandée n'a pas été exécutée en raison d'un problème interne.

Renouvelez l'action qui a généré le message d'erreur. Si ce message s'affiche à nouveau, déconnectez l'alimentation 24 V cc de l'unité de contrôle Micrologic X et remettez l'unité sous tension. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric.

158

Commande rejetée, déjà en cours

L'unité de contrôle Micrologic X a détecté des ordres simultanés (entre module d'E/S et unité de contrôle, par exemple).

Renouvelez la commande.

169

Commande rejetée, déjà demandée

L'unité de contrôle Micrologic X est déjà dans l'état demandé.

Vérifiez que l'unité de contrôle Micrologic X est dans l'état requis. Dans le cas contraire, réitérez la commande.

174

Clé de session invalide

L'action demandée n'a pas été exécutée parce que la clé de session n'était pas valide.

Renouvelez l'action qui a généré le message d'erreur. Si ce message s'affiche à nouveau, déconnectez l'alimentation 24 V cc de l'unité de contrôle Micrologic X et remettez l'unité sous tension. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric.

175

En dehors de la session

L'action demandée n'a pas été exécutée parce qu'elle sort de la portée de la session.

Renouvelez l'action qui a généré le message d'erreur. Si ce message s'affiche à nouveau, déconnectez l'alimentation 24 V cc de l'unité de contrôle Micrologic X et remettez l'unité sous tension. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric.

176

Session déjà ouverte

L'unité de contrôle Micrologic X a détecté des sessions de paramètres simultanées (entre Ecoreach et unité de contrôle, par exemple).

Appuyez sur OK pour effacer le message, puis relancez la commande.

177

Aucune session ouverte

Les opérations de soumission/application n'ont pas été exécutées dans le délai de cinq minutes.

Démarrez une nouvelle session, entrez les paramètres appropriés, puis soumettez et appliquez ces paramètres.

180

Bluetooth désactivé ! Activation par le menu Configuration

La communication Bluetooth n'a pas été activée pour l'unité de contrôle Micrologic X.

Activez la communication Bluetooth en sélectionnant Configuration > Communication > Bluetooth dans le menu de l'unité de contrôle Micrologic X.

Contactez votre technicien de maintenance sur site Schneider Electric pour savoir qui doit réaliser les actions recommandées.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.