0614IB1701

Levage et transport des appareils Masterpact MTZ2/MTZ3

DANGER
RISQUE DE CHUTE DE L'EQUIPEMENT
  • Assurez-vous que la capacité du dispositif de levage est suffisante.
  • Suivez les instructions du fabricant pour utiliser l'équipement de levage.
  • Portez un casque de protection, des chaussures de sécurité et des gants résistants.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le disjoncteur et le châssis sont tous les deux équipés de brides de levage. Pour soulever le disjoncteur, utilisez un dispositif de levage suspendu fixé aux brides de levage, conformément aux instructions données dans cette section.

Utilisation d'une plate-forme de levage pour un appareil Masterpact MTZ2/MTZ3

Lorsque vous utilisez une plate-forme de levage, les courroies (A) ne doivent pas dépasser l'arrière du disjoncteur.

Levage d'un appareil Masterpact MTZ2/MTZ3

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS
Le châssis doit être fixé avant l'installation ou le retrait du disjoncteur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Utilisez des sangles de levage sur les côtés du disjoncteur, des crochets de levage et une barre transversale.

  • Kit de crochets de levage : S48906

  • Kit de barres transversales pour Masterpact MTZ2 : S48900

  • Kit de barres transversales pour Masterpact MTZ3 : S48901

Levage d'un châssis Masterpact MTZ2/MTZ3

NOTE: Si un disjoncteur est installé dans le châssis, retirez-le avant de procéder au levage du châssis. Pour retirer le disjoncteur, reportez-vous à la section Retrait de l'équipement Masterpact MTZ2/MTZ3 de son châssis..

Soulevez le châssis à l'aide de brides de levage sur les côtés, d'une pièce en barre à travers les connecteurs, de crochets et d'une barre transversale de levage.

  • Kit de crochets de levage : S48906

  • Kit de barres transversales pour Masterpact MTZ2 : S48900

  • Kit de barres transversales pour Masterpact MTZ3 : S48901

NOTE: Les connecteurs doivent être maintenus pendant le levage du châssis.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.