0614IB1701

Identification d'un appareil Masterpact MTZ2/MTZ3

L'appareil Masterpact MTZ2/MTZ3 peut être identifié de plusieurs manières :

  • Plaque signalétique de l'appareil

  • Code QR sur l'unité de contrôle Micrologic X

  • Étiquettes d'identification sur l'appareil et le châssis

  1. Étiquette d'identification produit

  2. Étiquette de vérification produit

  3. Étiquette de tensions des accessoires

  4. Etiquette de face avant

  5. Code QR

Etiquette d'identification produit des Masterpact MTZ2/MTZ3

Légende

Description

Explication

A

Code de produit

Le code de produit représente la configuration complète d'un disjoncteur ou d'un commutateur Masterpact MTZ Le code de produit :

  • est généré automatiquement pour chaque appareil Masterpact MTZ après la finalisation de la configuration à l'aide de l'outil de configuration ACE.

  • figure sur la facture et dans les documents de livraison, ainsi que sur l'appareil Masterpact MTZ et ses étiquettes d'emballage.

B

Numéro d'identification interne à Schneider Electric

C

Description de l'appareil

Les caractéristiques suivantes sont définies :

  • Gamme

  • Puissance nominale

  • Type de disjoncteur

  • Nombre de pôles

  • Type de l'unité de contrôle

D

Logos de certification

Logos des certifications obligatoires de l'appareil.

E

Numéro de série de l'appareil

Etiquette "Product checked" des Masterpact MTZ2/MTZ3

  1. Numéro de série de l'appareil (SN)

  2. Code de la date du test de l'appareil

Masterpact MTZ2/MTZ3 - Etiquetage des accessoires

L'étiquette d'accessoires latérale indique les accessoires qui ont été installés sur l'appareil et les tensions requises par les accessoires qui doivent être connectés à une alimentation.

Etiquette de face avant des Masterpact MTZ2/MTZ3

La plaque signalétique comportant les informations relatives à l'appareil est située sur le capot avant de l'appareil.

Face avant du disjoncteur

Face avant du commutateur

  1. Taille de l'appareil et courant assigné x 100 A

  2. Symbole du type d'appareil

  3. Type d'appareil : disjoncteur ou commutateur

  4. Taille de châssis

  5. Fréquence

  6. Standard

  7. Pouvoir de coupure

  8. Température assignée

  9. Type de disjoncteur

  10. Emplacement de l'autocollant d'adresse IP

Code QR des Masterpact MTZ2//MTZ3

Lorsque le code QR situé à l'avant d'une unité de contrôle Micrologic X est scanné avec un smartphone qui exécute un lecteur de code QR et est relié à Internet, la page d'accueil Go2SE s'affiche (voir Page d'accueil Go2SE). Cette page fournit certaines informations sur l'appareil ainsi qu'une liste de menus.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.