0614IB1701

Appareil débrochable Masterpact MTZ2/MTZ3

Appareils Masterpact MTZ2/MTZ3 débrochables - Définition

Un appareil débrochable se compose d'un disjoncteur ou d'un commutateur-sectionneur (appelé "appareil Masterpact" ou parfois "composant mobile") et d'un châssis (composant fixe).

Masterpact MTZ2/MTZ3 - Description des parties mobiles

Description des disjoncteurs ou commutateurs Masterpact MTZ standard

  1. Poignée de manutention

  2. Extinction d'arc

  3. Bouton de réarmement après déclenchement sur défaut

  4. Bouton poussoir d'ouverture

  5. Bouton poussoir de fermeture

  6. Poignée d'armement

  7. Connecteurs du bornier

  8. Capot avant

  9. Condamnation des boutons-poussoirs VPB (en option)

  10. Etiquette en face avant

  11. Témoin d'armement du ressort et de l'état prêt-à-fermer

  12. Voyant de position des contacts principaux

  13. Fenêtre pour consulter le compteur de manœuvres mécaniques CDM (en option)

  14. Unité de contrôle

  15. Capot transparent de l'unité de contrôle

Description des disjoncteurs Masterpact MTZ avec technologie ArcBlok™

  1. Poignée de manutention

  2. Extinction d'arc

  3. Bouton de réarmement après déclenchement sur défaut

  4. Bouton poussoir d'ouverture

  5. Bouton poussoir de fermeture

  6. Poignée d'armement

  7. Connecteurs du bornier

  8. Capot avant

  9. Condamnation des boutons-poussoirs VPB (en option)

  10. Etiquette en face avant

  11. Témoin d'armement du ressort et de l'état prêt-à-fermer

  12. Voyant de position des contacts principaux

  13. Fenêtre pour consulter le compteur de manœuvres mécaniques CDM (en option)

  14. Unité de contrôle

  15. Capot transparent de l'unité de contrôle

  16. Cache ArcBlok™

Masterpact MTZ2/MTZ3 débrochables - Description des accessoires

L'illustration suivante présente les accessoires disponibles pour la partie mobile d'un appareil débrochable. Pour Z1 et Z2, voir les illustrations ci-après.

  1. Fonctionnalité d'éjection du châssis

  2. Connecteurs de bornier pour accessoires en option

  3. Connecteurs de bornier pour accessoires en standard

  4. Quatre commutateurs auxiliaires (OF) ou commutateurs combinés embroché/fermé (EF) (en option)

  5. Quatre commutateurs auxiliaires (OF) (en standard)

  6. Kit de mise à la terre (KMT)

  7. Moteur de réarmement du ressort (MCH)

  8. Compteur de manœuvres mécaniques (CDM)

  9. Commutateur de déclenchement surintensité standard (SDE1)

  10. Commutateur de déclenchement surintensité (SDE2) en option ou réarmement à distance électrique (RES)

  11. Micro-interrupteur

  12. Interverrouillage entre la manivelle et le bouton-poussoir d'ouverture (IBPO)

  13. Contacts programmables (M2C)

  14. Module de sectionnement

  15. Déclenchement à manque de tension (MN) ou déclenchement par dérivation (MX2)

  16. Déclenchement par dérivation (MX)1

  17. Contact prêt-à-fermer (PF)

  18. Bobine de fermeture (XF)

  19. Bouton-poussoir de fermeture électrique (BPFE)

  20. Verrouillage en position OFF par cadenas (VCPO)

  21. Verrouillage en position OFF par serrures (VSPO)

 

Description des châssis Masterpact MTZ2/MTZ3

L'illustration suivante présente le châssis standard (sans accessoires optionnels).

 
  1. Poignée de manutention

  2. Module à port ULP

  3. Borniers pour accessoires standard

  4. Plaque d'identification des borniers

  5. Volet isolant

  6. Manette d'enclenchement des rails

  7. Poignée d'extraction

  8. Rail d'extension

  9. Rangement de la manivelle

  10. Manivelle

  11. Dispositif de verrouillage du volet

  12. Témoin de position de la partie mobile

  13. Ouverture d'insertion de la manivelle d'embrochage

  14. Bouton d'arrêt déclencheur

  15. Verrouillage du châssis par des cadenas

  16. Mécanisme de commutation du verrouillage du châssis de la position Débroché vers une autre position (Embroché, Test)

Description des accessoires de châssis pour Masterpact MTZ2/MTZ3

Accessoires disponibles pour le châssis.

  1. Fonctionnalité d'éjection du châssis

  2. Borniers pour accessoires en option

  3. Câble reliant le module à port ULP et l'interface EIFE

  4. Interface Ethernet intégrée (EIFE)

  5. Capot sur bornier auxiliaire (CB)

  6. Verrouillage d'embrochage (VPOC)

  7. Indicateur de position et de verrouillage des volets (VIVC)

  8. Interverrouillage entre la manivelle et le bouton-poussoir d'ouverture (IBPO)

  9. Serrures de verrouillage de châssis (VSPD)

  10. Verrouillage de porte (VPEC)

Description des borniers des châssis Masterpact MTZ2/MTZ3

Affectation des borniers du châssis

Bornier

Marquage

Description

Standard / En option

A

CD1–CD3
CE4–CE6

3 contacts de position "débroché" (CD) ou
3 contacts de position "embroché" (CE)

En option

B

COM

Module à port (ILP) ou bornier pour la source d'alimentation externe de l'unité de contrôle Micrologic X

Standard

UC1

Sélectivité logique, cadre sommateur pour protection contre les défauts à la terre, ou encore entrée de module MDGF

En option

UC2

Capteurs de courant neutre externe, cadre sommateur pour protection contre les défauts à la terre, ou encore entrée de module MDGF

En option

SDE2/RES

Commutateur de déclenchement surintensité (SDE2) ou réarmement à distance électrique (RES)

En option

UC4

Prise de tension externe

En option

UC3

Prise de tension externe

En option

M2C/ESM

Contact programmable (M2C) ou module de commutation ERMS (ESM)

En option

SDE1

Commutateur de déclenchement surintensité

Standard

CE1–CE3
CT4–CT6

3 contacts de position "embroché" (CE)
ou 3 contacts de position Test (CT)

En option

C

MN/MX2

Déclenchement à manque de tension (MN)
ou déclenchement par dérivation (MX2)

En option

MX1

Déclenchement par dérivation (MX)1

En option

XF

Bobine de fermeture (XF)

En option

PF

Contact prêt-à-fermer (PF)

En option

MCH

Moteur de réarmement du ressort (MCH)

En option

D
(sans EIFE)

OF11–OF24
EF11–EF24

8 commutateurs auxiliaires (OF)
ou 8 contacts combinés embroché/fermé auxiliaires (EF)

En option

OF1–OF4

4 commutateurs auxiliaires (OF)

Standard

CT1–CT3
CD4–CD6
CE7–CE9

3 contacts de position Test (CT)
ou 3 contacts de position "débroché" (CD)
ou 3 contacts de position "embroché" (CE)

En option

D
(avec EIFE)

OF11–OF22
EF11–EF22

6 commutateurs auxiliaires (OF)
ou 6 contacts combinés embroché/fermé auxiliaires (EF)

En option

OF1–OF4

4 commutateurs auxiliaires (OF)

Standard

EIFE

Interface Ethernet intégrée (EIFE)

En option

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.