0614IB1701

Embrochage/débrochage des appareils débrochables Masterpact MTZ2/MTZ3

Etat d'embrochage des Masterpact MTZ2/MTZ3

Manipulation des Masterpact MTZ2/MTZ3 débrochables

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E ou CSA Z462 ou leur équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Pour embrocher ou débrocher un appareil débrochable, l'utilisation de la manivelle d'embrochage est indispensable. Lorsque des interverrouillages, des cadenas ou un dispositif de verrouillage en position "ouvert" sont en place, il est impossible d'insérer la manivelle.

Positions d'embrochage des Masterpact MTZ2/MTZ3

Le témoin placé sur la face avant du châssis signale localement la position de l'appareil dans le châssis.

Position de l'appareil

Etat des contacts de position

Etat de l'appareil

CONNECTÉ

  • Pinces : embrochées

  • Contrôle : enclenché

  • Opérationnel.

  • Prêt à fonctionner.

Test

  • Pinces : débrochées - la distance d'isolation minimum entre les pinces de l'appareil et les bornes du châssis est atteinte

  • Contrôle : enclenché

  • Opérationnel.

  • Test possible des systèmes de fonctionnement et de contrôle.

Débroché

  • Pinces : débrochées

  • Contrôle : non enclenché

  • Opérationnel.

  • Peut être retiré du châssis.

Extrait

  • Pinces : débrochées

  • Contrôle : non enclenché

Retiré du châssis.

Contacts de position des Masterpact MTZ2/MTZ3 débrochables

La position de l'appareil dans le châssis est transmise à distance par les contacts de position suivants :

  • CE : position Embroché

  • CT : position Test

  • CD : position Débroché

L'état des contacts de position change en fonction de la position de l'appareil au cours des opérations d'embrochage et de débrochage, comme le montre le diagramme suivant.

Contact de position Ouvert

  1. Appareil en position Embroché

  2. Séparation des circuits principaux

  3. Appareil en position Test

  4. Séparation des circuits auxiliaires

  5. Appareil en position Débroché

Contact de position Fermé

Masterpact MTZ2/MTZ3 débrochables - Contacts de position sans interface Ethernet EIFE

En l'absence d'interface Ethernet EIFE, la configuration standard des contacts de position est la suivante :

  • 3 contacts CD de position Débroché

  • 3 contacts CE de position Embroché

  • 3 contacts CT de position Test

Les configurations suivantes sont disponibles en option :

  • 6 CE + 3 CT

  • 3 CD + 6 CE

  • 6 CD + 3 CE

  • 9 CE

Masterpact MTZ2/MTZ3 débrochables - Contacts de position avec interface Ethernet EIFE

Avec une interface Ethernet EIFE, la configuration standard des contacts de position est la suivante :

  • 3 contacts CD de position Débroché

  • 3 contacts CE de position Embroché

Les configurations suivantes sont disponibles en option :

  • 3 CE + 3 CT

  • 3 CD + 3 CT

  • 6 CE

Fonction de gestion du châssis des Masterpact MTZ2/MTZ3

La fonction de gestion de châssis permet :

  • D'enregistrer et de vérifier la position de la partie mobile de l'appareil débrochable dans le châssis.

  • D'informer l'utilisateur sur les actions de maintenance préventive.

  • D'indiquer au contrôleur distant la position de l'appareil débrochable.

La fonction de gestion du châssis est effectuée par :

Déconnexion des Masterpact MTZ2/MTZ3

Manipulation des Masterpact MTZ2/MTZ3 débrochables

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E ou CSA Z462 ou leur équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Pour embrocher ou débrocher un appareil débrochable, l'utilisation de la manivelle d'embrochage est indispensable. Lorsque des interverrouillages, des cadenas ou un dispositif de verrouillage en position "ouvert" sont en place, il est impossible d'insérer la manivelle.

Réglage de la position Embroché à la position Test

Etape

Action

1

Sortez la manivelle de son rangement.

2

Appuyez sur le bouton-poussoir d'ouverture pour ouvrir l'appareil.

3

Maintenez le bouton-poussoir d'ouverture enfoncé et insérez la manivelle d'embrochage dans l'ouverture d'embrochage.

4

Enfoncez le bouton d'arrêt déclencheur.

5

Tournez la manivelle d'embrochage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

6

Lorsque l'appareil est en position Test, le bouton d'arrêt déclencheur sort et le mécanisme bloque la manivelle d'embrochage.

Résultat : L'appareil est en position Test.

Réglage de la position Test à la position Débroché

Etape

Action

1

Enfoncez le bouton d'arrêt déclencheur.

2

Tournez la manivelle d'embrochage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3

Lorsque l'appareil est en position Débroché, le bouton d'arrêt déclencheur sort et le mécanisme bloque la manivelle d'embrochage.

Résultat : L'appareil est en position Débroché.

4

Retirez la manivelle de l'ouverture d'embrochage.

5

Replacez la manivelle dans son espace de rangement.

Raccordement des Masterpact MTZ2/MTZ3

Manipulation des Masterpact MTZ2/MTZ3 débrochables

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E ou CSA Z462 ou leur équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Pour embrocher ou débrocher un appareil débrochable, l'utilisation de la manivelle d'embrochage est indispensable. Lorsque des interverrouillages, des cadenas ou un dispositif de verrouillage en position "ouvert" sont en place, il est impossible d'insérer la manivelle.

Réglage de la position Débroché à la position Test

Etape

Action

1

Sortez la manivelle de son rangement.

2

Enfoncez le bouton-poussoir d'ouverture et insérez la manivelle d'embrochage dans l'ouverture d'embrochage.

3

Enfoncez le bouton d'arrêt déclencheur.

4

Tournez la manivelle d'embrochage dans le sens des aiguilles d'une montre.

5

Lorsque l'appareil est en position Test, le bouton d'arrêt déclencheur sort et le mécanisme bloque la manivelle d'embrochage.

Résultat : L'appareil est en position Test.

Réglage de la position Test à la position Embroché

Etape

Action

1

Enfoncez le bouton d'arrêt déclencheur.

2

Tournez la manivelle d'embrochage dans le sens des aiguilles d'une montre.

3

Lorsque l'appareil est en position Embroché, le bouton d'arrêt déclencheur sort et le mécanisme bloque la manivelle d'embrochage.

Résultat : L'appareil est en position Embroché.

4

Retirez la manivelle de l'ouverture d'embrochage.

5

Replacez la manivelle dans son espace de rangement.

Retrait de l'équipement Masterpact MTZ2/MTZ3 de son châssis

Retrait d'un appareil Masterpact MTZ2/MTZ3

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le châssis doit être bien fixé lors de l'installation ou du retrait de l'appareil
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Etape

Action

1

Désarmez le ressort d'accumulation d'énergie. L'appareil en position Débroché, actionnez le bouton-poussoir de fermeture. L'appareil se ferme si le ressort est armé.

2

Appuyez sur le bouton-poussoir d'ouverture pour ouvrir l'appareil.

3

Appuyez sur les manettes d'enclenchement des rails et maintenez-les vers l'arrière.

4

Sortez les rails au maximum en tirant sur les poignées d'extraction.

Résultat : l'appareil est maintenu par les rails, hors du châssis, et prêt à être soulevé.

Levage d'un appareil Masterpact MTZ2/MTZ3

L'appareil et le châssis disposent tous deux de poignées de manutention permettant de les soulever. Pour le levage, utilisez un dispositif de levage fixé aux poignées de manutention, conformément aux instructions fournies dans cette section.

DANGER
RISQUE DE CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT
  • Vérifiez que la capacité du dispositif de levage est suffisante pour l'appareil.
  • Suivez les instructions du fabricant pour utiliser l'équipement de levage.
  • Portez un casque de protection, des chaussures de sécurité et des gants résistants.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Soulevez l'appareil hors des rails du châssis à l'aide des poignées situées sur les côtés.

Poids des disjoncteurs Masterpact MTZ2/MTZ3

Type de châssis

Type de connecteur*

Poids (lbs/kg)

Disjoncteur

Châssis

Connecteur

Palette

Total

MTZ2

MTZ3

MTZ2

MTZ3

MTZ2

MTZ3

MTZ2

MTZ3

800–2000 A, débrochable

FCF

109/50

142/65

97/44

116/53

42/19

55/25

17/8

265/121

330/151

FCT

109/50

142/65

97/44

116/53

84/38

109/50

17/8

307/140

384/176

RCTH/RCTV

109/50

142/65

97/44

116/53

17/8

22/10

17/8

240/110

297/136

800–2000 A, montage fixe

FCF

109/50

142/65

42/19

55/25

17/8

168/77

214/98

FCT

109/50

142/65

84/38

109/50

17/8

210/96

268/123

RCTH/RCTV

109/50

142/65

17/8

22/10

17/8

143/66

181/83

2500–3000 A, débrochable

RCTH/RCTV

127/58

165/75

124/57

149/68

26/12

34/15

17/8

294/135

365/166

FCT

127/58

165/75

124/57

149/68

80/36

104/47

17/8

348/159

435/198

2500–3000 A, montage fixe

FCT

127/58

165/75

80/36

104/47

17/8

224/102

286/130

RCTH/RCTV

127/58

165/75

26/12

34/15

17/8

170/78

216/98

2000 A L1/L1F & 3200 A débrochable

RCOV

127/58

165/75

124/57

149/68

100/46

130/59

17/8

368/169

461/210

3200 A, montage fixe

RCOV

127/58

165/75

100/46

130/59

17/8

244/112

312/142

4000 A, montage fixe

RCOV (spécial)

127/58

165/75

115/52

145/66

17/8

259/118

327/149

3200 A L1 & 4000 A, débrochable

FCF

227/103

295/134

278/126

334/152

84/38

109/50

39/18

628/285

777/354

FCT

227/103

295/134

278/126

334/152

168/76

218/99

39/18

712/324

886/403

RCTH/RCTV

227/103

295/134

278/126

334/152

52/24

68/31

39/18

596/271

736/335

4000 A, montage fixe

RCTH/RCTV

227/103

295/134

52/24

68/31

39/18

318/145

402/183

5000 A, débrochable

FCT

227/103

295/134

278/126

334/152

168/77

218/99

39/18

712/324

886/403

RCTH/RCTV

227/103

295/134

278/126

334/152

52/24

68/31

39/18

596/271

736/335

5000 A, montage fixe

RCTH/RCTV

227/103

295/134

52/24

68/31

39/18

318/145

402/183

6000 A, débrochable

RCTV

227/103

295/134

278/126

334/152

396/180

528/240

39/18

940/427

1196/544

6000 A, montage fixe

RCTV

227/103

295/134

396/180

528/240

39/18

662/301

862/392

Installation d'un appareil Masterpact MTZ2/MTZ3 dans le châssis

Manipulation des Masterpact MTZ2/MTZ3 débrochables

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E ou CSA Z462 ou leur équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Pour embrocher ou débrocher un appareil débrochable, l'utilisation de la manivelle d'embrochage est indispensable. Lorsque des interverrouillages, des cadenas ou un dispositif de verrouillage en position "ouvert" sont en place, il est impossible d'insérer la manivelle.

Option d'éjection du châssis pour Masterpact MTZ2/MTZ3

La fonctionnalité d'éjection du châssis (voir Masterpact MTZ2/MTZ3 - Ejection du châssis) permet d'installer un appareil débrochable dans un châssis compatible uniquement.

Installation d'un appareil Masterpact MTZ2/MTZ3 dans le châssis

DANGER
RISQUE DE CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT
  • Vérifiez que la capacité du dispositif de levage est suffisante pour l'appareil.
  • Suivez les instructions du fabricant pour utiliser l'équipement de levage.
  • Portez un casque de protection, des chaussures de sécurité et des gants résistants.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS
  • Le châssis doit être bien fixé lors de l'installation ou du retrait de l'appareil.
  • Avant de monter l'appareil, vérifiez qu'il correspond au châssis.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Etape

Action

1

Si le châssis n'est pas installé dans un tableau ou un panneau de contrôle, fixez-le sur une palette.

2

Inspectez les pinces du disjoncteur pour déterminer s'il en manque ou si elles sont mal alignées. Consultez la notice fournie avec le disjoncteur pour plus d'informations concernant l'inspection, l'installation et la lubrification des pinces pour châssis.

3

Sortez la manivelle de son rangement.

4

Vérifiez sur le témoin que le châssis est en position Débroché :

Si le témoin de position du châssis n'indique pas la position Débroché, suivez les étapes de débrochage de l'appareil débrochable (voir Déconnexion des Masterpact MTZ2/MTZ3).

5

Appuyez sur les manettes d'enclenchement des rails.

6

Tirez sur les poignées d'extraction jusqu'à ce que les rails d'extension soient déployés au maximum.

NOTE : Le rail de droite ne peut pas être déployé si la manivelle n'a pas été retirée.

7

Installez l'appareil sur les rails d'extension à l'aide d'un dispositif de levage approprié.

Vérifiez que les rainures de l'appareil sont correctement alignés avec les guides des rails lorsque vous abaissez l'appareil.

8

Décrochez le dispositif de levage.

9

Vérifiez que l'appareil est en position "ouvert".

10

Poussez l'appareil à deux mains pour que les rails s'insèrent au maximum dans le châssis. Veillez à ne pas pousser l'unité de contrôle.

11

Vérifiez que les manettes d'enclenchement des rails sont dans la position correcte.

Résultat : L'appareil est en position Débroché.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.