0614IB1701

Inspection des Masterpact MTZ2/MTZ3 et paramètres Micrologic X

Inspection visuelle des appareils Masterpact MTZ

Etape

Action

1

Consignez l'identification de l'appareil : nom du poste, nom du tableau, type d'appareil Masterpact MTZ, type de modèle Micrologic X et numéro de série, type de Micrologic X, paramètres de protection.

2

Contrôlez que l'appareil est intact, correctement monté et solidement et fixé au tableau.

3

Contrôlez la distance d'isolement entre les phases des borniers.

4

Vérifiez qu'il ne reste pas de débris à l'arrière du boîtier de l'appareil.

5

Contrôlez la connexion et le serrage des bornes de mise à la terre de l'appareil avec les câbles de terre adaptés.

6

Contrôlez qu'aucune surface externe n'est endommagée.

7

Corrigez toutes les non-conformités, si possible. Toutes les non-conformités de l'équipement doivent être signalées au service de gestion des ressources.

Appareils Masterpact MTZ - Etat des raccordements principaux et auxiliaires

Contrôlez le montage de l'appareil dans le tableau et vérifiez que les raccordements sont bien serrés (connexion principale et câble auxiliaire).

Contrôlez que tous les auxiliaires et accessoires sont correctement installés :

  • Auxiliaires électriques

  • Borniers

  • Branchements des circuits auxiliaires

Appareils Masterpact MTZ - Vérification de compatibilité de micrologiciel

A l'aide du logiciel Ecoreach, vérifiez que les micrologiciels de l'unité de contrôle Micrologic X et des modules ULP de l'IMU sont à jour et compatibles entre eux. Les modules ULP sont les interfaces de communication EIFE, IFE ou IFM et les modules d'E/S.

Etape

Action

1

Raccordez par câble un PC exécutant le logiciel Ecoreach au port mini-USB situé sur la face avant de l'unité de contrôle Micrologic X.

2

Etablissez la connexion. Le logiciel Ecoreach lit les paramètres de l'unité de contrôle.

3

Dans Ecoreach, utilisez la matrice Etat du micrologiciel des systèmes pour afficher :

  • La version installée du micrologiciel des appareils de l'IMU (unité de contrôle Micrologic X et modules ULP).

  • La dernière version du micrologiciel des appareils disponible sur le site Internet Schneider Electric System Update (SESU) .

  • Les actions recommandées pour arriver à un système compatible.

Pour plus d'informations, reportez-vous au document Ecoreach - Aide en ligne (DOCA0069FR).

4

Suivez les actions recommandées pour arriver à un système compatible.

Paramètres de l'unité de contrôle Micrologic X

AVIS
RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU
  • L'appareil doit être configuré par du personnel qualifié et à l'aide des résultats de l'analyse du système de protection de l'installation.
  • Lors de la mise en service de l'installation et après toute modification, vérifiez que les paramètres de configuration et de protection de Micrologic X sont cohérents avec les résultats de cette analyse.
  • Les fonctions de protection Micrologic X sont définies par défaut sur la valeur minimale, sauf la fonction de protection long retard qui est définie par défaut sur la valeur maximale.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Vérifiez les paramètres à l'aide du logiciel Ecoreach connecté à l'unité de contrôle Micrologic X.

Etape

Action

1

Raccordez par câble un PC exécutant le logiciel Ecoreach au port mini-USB situé sur la face avant de l'unité de contrôle Micrologic X.

2

Etablissez la connexion. Le logiciel Ecoreach lit les paramètres de l'unité de contrôle.

3

Vérifiez que les paramètres lus sur l'unité de contrôle correspondent aux exigences de l'application. Si nécessaire, corrigez les paramètres à l'aide du logiciel Ecoreach :

  • Les paramètres de protection doivent être définis en fonction de l'étude de sûreté du système de protection de l'installation.

  • Les autres paramètres doivent être définis en fonction de l'application.

4

Complétez les données du projet et de l'appareil.

5

Générez un rapport de projet à l'aide du logiciel Ecoreach. Enregistrez-le ou imprimez-le selon vos besoins.

NOTE: Les fonctions de protection disponibles dépendent du type d'unité de contrôle Micrologic X et de ses options associées.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.