0614IB1701

Actions d'interverrouillage des Masterpact MTZ2/MTZ3

Une action d'interverrouillage est une opération de verrouillage automatique assurée par les accessoires d'interverrouillage ajoutés à l'appareil ou au châssis Masterpact MTZ2/MTZ3.

Plusieurs accessoires d'interverrouillage sont disponibles en option pour les appareils et les châssis Masterpact MTZ2/MTZ3. Vous trouverez la liste complète des accessoires d'interverrouillage disponibles dans le catalogue 0614CT1701, "Masterpact MTZ - Disjoncteurs et commutateurs-sectionneurs à forte intensité", disponible sur le site Web de Schneider Electric.

Pour des instructions détaillés concernant l'installation d'interverrouillages pouvant être montés sur site, consultez les instructions de service fournies avec ces accessoires.

Masterpact MTZ2/MTZ3 - Ejection du châssis

La fonctionnalité d'éjection du châssis permet d'installer un appareil Masterpact MTZ2/MTZ3 dans un châssis compatible uniquement.

Les broches d'éjection offrent plus de 100 combinaisons sélectionnables qui garantissent qu'un appareil ne puisse être monté que dans un châssis présentant la même combinaison.

Ejection du châssis dans la gamme Masterpact MTZ2/MTZ3

L'utilisation de broches d'éjection du châssis est facultative. Un seul accessoire d'éjection est nécessaire par appareil.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service HRB28360 sur le site Web de Schneider Electric.

Emplacements des broches d'éjection du châssis pour les appareils Masterpact MTZ2/MTZ3

L'illustration qui suit montre l'emplacement des broches d'éjection sur le châssis et sur l'appareil.

La combinaison sélectionnée sur le châssis doit correspondre à celle choisie sur l'appareil (voir le tableau suivant). Par exemple, la combinaison ABCD sur le châssis correspond à la combinaison 567 sur l'appareil.

Broches du châssis : A, B, C, D, E, F, G.

Broches de l'appareil : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Combinaisons recommandées pour les broches d'éjection du châssis pour les appareils Masterpact MTZ2/MTZ3

Les combinaisons recommandées sont les suivantes :

Broches du châssis

Broches de l'appareil

Broches du châssis

Broches de l'appareil

ABCD

567

BCDE

167

ABCE

467

BCDF

157

ABCF

457

BCDG

156

ABCG

456

BCEF

147

ABDE

367

BCEG

146

ABDF

357

BCFG

145

ABDG

356

BDEF

137

ABEF

347

BDE

136

ABEG

346

BDFG

135

ABFG

345

BEFG

134

ACDE

267

CDEF

127

ACDF

257

CDEG

126

ACDG

256

CDFG

125

ACEF

247

CEFG

124

ACEG

246

DEFG

123

ACFG

245

   

ADEF

237

   

ADEG

236

   

ADFG

235

   

AEFG

234

   

Masterpact MTZ2/MTZ3 - Verrouillage de porte VPEC

Lorsque le verrouillage de porte est en place :

  • La porte de l'appareil débrochable est verrouillée et ne peut pas être ouverte tant que l'appareil est en position Embroché ou Test.

  • La porte de l'appareil débrochable peut être ouverte quand l'appareil est en position Débroché.

  • La porte de l'appareil débrochable peut être fermée quelle que soit la position de l'appareil.

Accessoire de verrouillage de porte VPEC

L'accessoire optionnel de verrouillage de porte VPEC est monté sur le côté gauche ou droit du châssis. Un seul verrouillage de porte est nécessaire par châssis

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez la fiche d'instructions NVE35493 sur le site Web de Schneider Electric.

Utilisation de l'accessoire VPEC pour verrouiller la porte de l'équipement

Etape

Action

1

Fermez la porte de l'appareil.

2

Mettez l'appareil en position Test ou Embroché (voir Raccordement des Masterpact MTZ2/MTZ3).

3

Vérifiez que la porte de l'appareil est verrouillée.

Déverrouillage de la porte de l'équipement après un verrouillage avec l'accessoire VPEC

Etape

Action

1

Mettez l'appareil en position Débroché (voir Déconnexion des Masterpact MTZ2/MTZ3).

2

Vérifiez que la porte de l'appareil est déverrouillée.

Masterpact MTZ2/MTZ3 - Verrouillage d'embrochage porte ouverte VPOC

Si ce type de verrouillage est installé, un appareil débrochable Masterpact MTZ2/MTZ3 ne peut être débroché ni embroché lorsque la porte de l'appareil est ouverte, car il est alors impossible d'insérer la manivelle d'embrochage.

Verrouillage d'embrochage VPOC

Le verrouillage d'embrochage VPOC optionnel peut être installé sur le côté droit du châssis.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez la fiche d'instructions NVE35494 sur le site Web de Schneider Electric.

Activation du verrouillage porte ouverte VPOC

Etape

Action

1

Insérez le l'accessoire de verrouillage porte ouverte.

2

Actionnez le bouton-poussoir d'ouverture et maintenez-le enfoncé, puis vérifiez que la manivelle ne peut pas être insérée dans l'ouverture d'embrochage lorsque la porte de l'appareil soit ouverte.

3

Actionnez le bouton-poussoir d'ouverture et maintenez-le enfoncé, puis vérifiez que la manivelle peut être insérée dans l'ouverture d'embrochage, lorsque la porte de l'appareil est fermée.

Désactivation du verrouillage VPOC

Etape

Action

1

Tirez sur le verrouillage d'embrochage pour le faire sortir.

2

Actionnez le bouton-poussoir d'ouverture et maintenez-le enfoncé, puis vérifiez que la manivelle peut être insérée dans l'ouverture d'embrochage, que la porte de l'appareil soit ouverte ou fermée.

Masterpact MTZ2/MTZ3 - Interverrouillage de porte par câble IPA

L'interverrouillage de porte par câble IPA est un accessoire en option. Lorsqu'il est installé, la porte ne peut être ouverte si l'appareil est fermé et l'appareil ne peut être fermé si la porte est ouverte.

L'interverrouillage de porte par câble est monté sur le côté droit de l'appareil.

Lorsque cet interverrouillage est installé, il est impossible d'utiliser l'interverrouillage mécanique pour commutateurs de transfert.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez la fiche d'instructions NVE35495 sur le site Web de Schneider Electric.

Interverrouillage mécanique des commutateurs de transfert des Masterpact MTZ

L'interverrouillage mécanique entre les commutateurs de transfert des équipements Masterpact MTZ empêche les équipements interverrouillés de se fermer en même temps. Les fonctions d'interverrouillage suivantes sont disponibles :

  • Interverrouillage entre deux appareils

  • Interverrouillage entre trois appareils

    • Trois sources

    • Deux source et un couplage

    • Deux source et une source de remplacement

Interverrouillage mécanique entre deux appareils Masterpact MTZ

Il est possible d'interverrouiller deux appareils avec des câbles ou des tringles afin qu'ils ne puissent pas se fermer en même temps.

QR

QN

 

0

0

1

0

0

1

   

Pour plus d'informations sur la procédure d'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric :

  • Interverrouillage par câbles :NVE35496

  • Interverrouillage par tringles :NVE35497

Interverrouillage mécanique entre trois appareils Masterpact MTZ principaux

L'interverrouillage mécanique s'effectue entre trois appareils principaux branchés sur des sources d'alimentation différentes.

Un seul des trois peut être en position fermée à tout moment. Les deux autres appareils sont bloqués en position "ouvert" verrouillée.

QS1

QS2

QS3

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

     

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez la fiche d'instructions NVE35498 sur le site Web de Schneider Electric.

Interverrouillage mécanique entre deux appareils principaux et un appareil de couplage Masterpact MTZ.

L'interverrouillage mécanique s'effectue entre deux appareils principaux branchés sur des sources d'alimentation différentes et un appareil de couplage.

Deux des trois appareils peuvent être en position fermée à tout moment.

QS1

QC

QS2

 

0

0

0

 

1

0

1

 

1

1

0

 

0

1

1

 

1

0

0

*

0

0

1

*
       

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez la fiche d'instructions NVE35500 sur le site Web de Schneider Electric.

Interverrouillage mécanique entre deux appareils principaux et un appareil de couplage Masterpact MTZ

L'interverrouillage mécanique s'effectue entre deux appareils principaux connectés à la même source d'alimentation et un troisième appareil connecté à un générateur.

L'appareil branché sur un générateur est verrouillé en position "ouvert" lorsque l'un des appareils principaux (ou les deux) est fermé.

QN1

QN2

QR

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

     

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez la fiche d'instructions NVE35499 sur le site Web de Schneider Electric.

Interverrouillage de désarmement automatique de ressort (DAE) pour Masterpact MTZ

L'interverrouillage de désarmenent automatique à l'extraction (DAE) libère l'énergie du ressort d'accumulation lorsqu'un appareil Masterpact MTZ2/MTZ3 débrochable passe de la position Débroché à la position Extrait.

L'interverrouillage DAE est installé en usine en tant qu'interverrouillage standard monté à l'intérieur de l'appareil.

Masterpact MTZ2/MTZ3 - Verrouillage d'embrochage IBPO

Le verrouillage d'embrochage IBPO est installé en usine en tant qu'interverrouillage standard monté à l'intérieur de l'appareil.

Lorsque le verrouillage IBPO est installé, un appareil Masterpact MTZ2/MTZ3 débrochable ne peut pas être débroché en position "fermé".

L'insertion de la manivelle pour débrocher ou embrocher l'appareil débrochable n'est possible que lorsque le bouton-poussoir d'ouverture est enfoncé.

Insertion de la manivelle lorsque le verrouillage d'embrochage IBPO est installé

Etape

Action

1

Actionnez le bouton-poussoir d'ouverture et maintenez-le enfoncé.

2

Insérez la manivelle.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.