0614IB1702

使 Masterpact /MTZ 设备合闸

合闸条件

警告
电气故障引起合闸的危险
未首先进行检查请勿再次合闸断路器,如有必要,请修理下游电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

如要使设备合闸,必须满足以下条件:

  • 设备已分闸 (O)。

  • 合闸弹簧已储能。

  • 设备准备好合闸,显示“确定”。

注: 分闸指令始终优先于分闸指令。如果正接收分闸指令,则设备无法合闸。如果“确定”在准备合闸指示器上被打叉,则表示正在接收分闸指令(要么以电气方式,要么以机械方式),在显示“确定”之前,必须终止分闸指令的接收。

使 Masterpact MTZ1 机构合闸

下表显示了如何在不同的控制模式下使设备合闸。

在全部控制模式下,设备的合闸方式如下:

合闸类型

控制模式

附件

合闸操作

机械

“手动”、“自动:本地”;或者“自动:远程”

—

按下设备正面的合闸按钮。

在满足合闸条件的情况下,才能执行此合闸操作。

利用 BPFE 执行的电气合闸

“手动”、“自动:本地”或者“自动:远程”

  • 电气合闸按钮 (BPFE)

  • 通信分励合闸线圈 (XF diag&com)

按下前罩上的电气合闸按钮 (BPFE)。

此合闸操作考虑了设备的内部合闸条件以及属于整套安装的控制和监测系统的一部分的外部条件。

外部按钮

“手动”、“自动:本地”;或者“自动:远程”

  • 客户接入的外部按钮

  • 通信 (XF diag&com) 或标准 (XF) 分励合闸线圈

  • 弹簧储能马达 (MCH)

按下通过客户端子块连接到 XF 分励合闸线圈的外部按钮。

此外,当配置了自动控制模式时,还能够以如下方式使设备合闸。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器合闸或者接通电路的情况下,任何人都不得使用电网。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

合闸类型

控制模式

附件

合闸操作

通过 IO 模块

自动:本地;或者
自动:远程

通信分励合闸线圈 (XF diag&com)

弹簧储能马达 (MCH)

ULP 端口模块

IO 模块

利用 IO 模块的预定义应用程序 2“断路器操作”来使设备合闸。

  • 在 IO 模块将设备设置为本地控制模式的情况下,数字量输入上连接的本地按钮发出合闸命令。

  • 在 IO 模块将设备设置为远程控制模式的情况下,数字量输入上连接的远程 PLC 输出发出合闸命令。

请参阅用于单个断路器的 Enerlin’X IO 输入/输出应用程序模块 - 用户指南 (0613IB1317)。

弹簧储能马达 (MCH)

ULP 端口模块

IO 模块

通过 Ecoreach 软件

自动:本地

通信分励合闸线圈 (XF com&diag)

通过在 PC 上运行的 Ecoreach 软件向设备发送合闸命令,该 PC 通过 Micrologic X 控制单元上的 mini USB 端口本地连接到设备。

合闸操作受到密码保护。

请参阅 Ecoreach 在线帮助 (DOCA0069EN)。

弹簧储能马达 (MCH)

通过 Masterpact MTZ Mobile App

自动:本地

通信分励合闸线圈 (XF diag&com)

籍由蓝牙无线通讯,通过搭载有 Masterpact Operation Assistant Digital Module 的 Masterpact MTZ Mobile App 向设备发送合闸命令。合闸操作受到密码保护。

弹簧储能马达 (MCH)

Masterpact Operation Assistant Digital Module

通过通讯

自动:远程

通信分励合闸线圈 (XF diag&com)

通过通讯网络向设备发送合闸命令。

此合闸操作受到密码保护。

请参阅 Masterpact MTZ - Modbus 通讯指南 (OCA0105EN)。

注: 可利用在经由通讯网络连接到设备的 PC 上运行的 Ecoreach 软件来发送合闸命令。

弹簧储能马达 (MCH)

ULP 端口模块

通讯接口

通过 IFE/EIFE 网页

自动:远程

通信分励合闸线圈 (XF diag&com)

通过 IFE/EIFE 控制网页向设备发送合闸命令。

此合闸操作受到密码保护。

请参阅:

弹簧储能马达 (MCH)

ULP 端口模块

通讯接口

如果设备未合闸,请参阅 Masterpact MTZ1 故障排除。

禁止 Masterpact MTZ1 合闸功能

可以通过发送命令的方式来禁止合闸功能,该命令通过以下途径发送:

  • 通讯网络以太网 Modbus/TCP

  • IO 模块

警告
受限制的合闸禁止
不得使用禁止合闸指令来将设备锁定在打开位置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

禁止合闸指令只会禁止自动控制模式中允许的合闸指令。由机械合闸按钮或 BPFE 下发的合闸指令或者由直接连接到分励合闸线圈 (XF) 的按钮下发的合闸指令不被禁止。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.