0614IB1702

Masterpact MTZ1 控制模式

Micrologic X 控制单元的控制模式用于设置断路器分合闸功能的控制方式。

可用的控制模式有两种:手动和自动。

手动模式仅接受利用以下其中一种按钮发出的指令:

  • 位于断路器正面的机械按钮。

  • 连接到欠压线圈 (MN)/分励脱扣线圈 (MX)/分励合闸线圈 (XF) 的外部按钮。

  • 电气合闸按钮 (BPFE)。

自动模式有两种设置:本地或远程。在自动模式中,手动模式接受的所有指令都可接受,此外,自动模式还接受来自本地或远程通讯的指令,具体如下:

  • 自动本地:操作员需要位于断路器附近,方可建立通讯,且仅接受通过通讯从本地源发出的指令,发出指令的方式为:

    • 由 Ecoreach 软件通过 USB 连接发出指令。

    • Masterpact MTZ Mobile App(藉由蓝牙和 Masterpact Operation Assistant Digital Module)。

  • 自动远程:操作员不需要位于断路器附近,亦可建立通讯,且仅接受通过通讯网络从远程源发出的指令。

注: 可以利用通过通讯网络连接的 Ecoreach 软件来向断路器发送控制指令。

出厂设置的控制模式为自动远程。

Masterpact MTZ 根据控制模式配置的操作

下表总结了根据配置的控制模式可以执行的分合闸操作:

控制模式

指令类型和传送方法

机械

电气

通讯

按钮

BPFE

点到点(线圈)

IO 模块*

Ecoreach 软件(藉由 USB)

Masterpact MTZ Mobile App(藉由蓝牙 + Masterpact Operation Assistant Digital Module)

以太网 Modbus/ TCP

IFE/IEFE 网页

手动

—

—

—

—

—

自动:本地

—

—

自动:远程

—

—

Masterpact MTZ 手动模式下的操作

  1. Micrologic X 控制单元

  2. ULP 端口模块

  3. 嵌入式以太网接口 (EIFE)

  4. 断路器机构

  5. 输入/输出应用程序模块 (IO)

手动模式下可用的分合闸操作:

  • 0:机械分闸按钮

  • 1:机械合闸按钮

  • BPFE:电气合闸按钮

  • 客户接入的外部按钮,其连接到:

    • XF:标准或通信和诊断分励合闸线圈

    • MX:标准或通信和诊断分励脱扣线圈

    • MN:标准或诊断欠压线圈

Masterpact MTZ “自动:本地”模式下的操作

  1. Micrologic X 控制单元

  2. ULP 端口模块

  3. 嵌入式以太网接口 (EIFE)

  4. 断路器机构

  5. 输入/输出应用程序模块 (IO)

“自动:本地”模式下可用的分合闸操作:

  • 0:机械分闸按钮

  • 1:机械合闸按钮

  • BPFE:电气合闸按钮

  • 客户接入的外部按钮,其连接到:

    • XF:通信和诊断分励合闸线圈

    • MX:通信和诊断分励脱扣线圈

    • MN:标准或诊断欠压线圈

  • IO:IO 模块的“断路器操作”预定义应用程序设置为本地控制模式

  • Ecoreach 软件:通过 USB 连接发送命令

  • 包含 Masterpact Operation Assistant Digital Module 的 Masterpact MTZ Mobile App:通过蓝牙低能量无线通讯

Masterpact MTZ “自动:远程”模式下的操作

  1. Micrologic X 控制单元

  2. ULP 端口模块

  3. 嵌入式以太网接口 (EIFE)

  4. 断路器机构

  5. 输入/输出应用程序模块 (IO)

“自动:远程”模式下可用的分合闸操作:

  • 0:机械分闸按钮

  • 1:机械合闸按钮

  • BPFE:电气合闸按钮

  • 客户接入的外部按钮,其连接到:

    • XF:通信和诊断分励合闸线圈

    • MX:通信和诊断分励脱扣线圈

    • MN:标准或诊断欠压线圈

  • IO:IO 模块的“断路器操作”预定义应用程序设置为远程控制模式

  • 通讯:通过 IFE 或 EIFE 接口发送远程命令

设置 Micrologic X 控制模式

自动或手动模式的设置如下:

  • 在 Micrologic X 显示屏上,在主页 → 配置 → 通讯 → 控制模式 → 模式下设置。

  • 由 Masterpact MTZ Mobile App 通过蓝牙或 USB OTG 连接来设置。

本地或远程模式的设置如下:

  • 当 IO 模块与“断路器操作”预定义应用程序一起使用时,仅通过 IO 模块数字量输入 I1 上连接的控制模式选择开关来定义本地或远程模式。

  • 当 IO 模块不与“断路器操作”预定义应用程序一起使用时,本地或远程模式的设置如下:

    • 由 Ecoreach 软件通过 USB 连接来设置。

    • 由 Masterpact MTZ Mobile App 通过蓝牙或 USB OTG 连接来设置。

注:
  • 无法在 Micrologic X 显示屏上设置本地或远程模式。

  • 当设置为自动模式时,控制模式为自动本地或自动远程,具体取决于上次的设置。

显示 Micrologic X 控制模式

控制模式(手动、自动本地或自动远程)的显示如下:

  • 在 Micrologic X 显示屏上,显示在主页 → 配置 → 通讯 → 控制模式 → 模式下。

  • 由 Ecoreach 软件通过 USB 连接来显示。

  • 由 Masterpact MTZ Mobile App 通过蓝牙或 USB OTG 连接来显示。

  • 在 IFE/EIFE 网页上显示。

  • 利用通讯网络通过远程控制器显示。

Micrologic X 控制模式预定义事件

对控制模式设置的更改会导致生成以下事件:

事件

历史记录

严重性

手动模式已启用

运行

低

本地模式已启用

运行

低

IO 和 CU 配置错误:本地/远程模式

配置

中等

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.