0614IB1702

Masterpact MTZ1 设备操作

Masterpact MTZ1 设备状态指示

设备正面的指示灯显示以下信息:

  • 复位按钮:

    • 按入:设备自动合闸或分闸(未脱扣)。

    • 弹出:设备已脱扣.

  • 主触点的位置指示器:分闸或合闸。

  • 合闸弹簧和准备合闸指示器。状态可以是以下其中一种:

    • 已释能(没有供断路器合闸用的能量)。

    • 已储能但未准备好合闸。

    • 已储能且准备好合闸。

  1. 复位按钮

  2. 主触点的位置指示器

  3. 合闸弹簧和准备合闸指示器

两个指示器的组合指示设备状态。

Masterpact MTZ1 设备状态描述

主触点的位置指示器

合闸弹簧和准备合闸指示器

设备状态描述

设备关闭(触点断开),合闸弹簧已释能。

设备关闭(触点断开),合闸弹簧已储能。由于以下条件中至少有一项成立,该设备未处于合闸准备就绪状态:

  • 设备已脱扣,必须复位。

  • 分励脱扣线圈 (MX) 已通电。

  • 欠压线圈 (MN) 未通电。

  • 设备被(利用挂锁和/或钥匙锁或者利用联锁电缆)以机械方式锁定在分闸位置。

设备关闭(触点断开),合闸弹簧已储能。

设备已准备好合闸。

设备开启(触点闭合),合闸弹簧已释能。

设备开启(触点闭合),合闸弹簧已储能。

设备尚未准备好合闸,因为它已经合闸。

Masterpact MTZ1 辅助开关 (OF)

设备主触点的位置由辅助开关 (OF) 指示。

名称

触点编号

指示器和辅助开关的位置

设备状态

—

开

关

脱扣
(由 Micrologic X 控制单元执行)

主触点的位置指示器

—

主触点位置

—

合闸

分闸

分闸

复位按钮位置

—

按入

按入

弹出

辅助开关 (OF)

1–2

分闸

合闸

合闸

1–4

合闸

分闸

分闸

过流脱扣开关 (SDE)

1–2

合闸

合闸

分闸

1–4

分闸

分闸

合闸

Masterpact MTZ1 防跳功能

Masterpact MTZ 设备具有机械防跳功能。在同时接收到分闸指令和合闸指令时,标准机构会将主触点锁定在分闸位置。在因发生故障或者利用手动或电气控制执行刻意分闸而发生脱扣之后,必须先停止合闸指令,然后再将其重新激活以使断路器合闸。这就防止出现合闸再又分闸的循环。

在使用了远程操作功能的情况下,先让弹簧储能马达 (MC) 至少有四秒的时间来使设备合闸弹簧完全储能,然后才执行分励合闸线圈 (XF)。

为了防止设备过早合闸,可以将准备合闸触点 (PF) 与分励合闸线圈 (XF) 串联。

Masterpact MTZ1 合闸弹簧储能

必须用足够的电能来对合闸弹簧储能,以便使 Masterpact MTZ 合闸:

  • 手动储能:通过将弹簧储能手柄下拉七次,来使机构储能。

  • 自动储能:如果选配了弹簧储能马达 (MCH),在合闸后,弹簧会自动储能。

Masterpact MTZ 使用弹簧储能手柄的手动操作

下图显示了在没有弹簧储能马达 (MCH) 的情况下手动储能型设备的分闸/合闸/分闸 (OCO) 循环。

Masterpact MTZ 使用弹簧储能手柄 (MCH) 的电动操作

下图显示了在使用弹簧储能马达 (MCH) 的情况下电气储能型设备的分闸/合闸/分闸 (OCO) 循环。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.