0614IB1702

Masterpact MTZ1 联锁操作

联锁操作是由增设到 Masterpact MTZ1 设备或抽架的联锁附件自动执行的锁定操作。

为 Masterpact MTZ1 设备和抽架提供了多种可选的联锁附件。有关可用联锁装置的完整列表,请参阅 Scheider Electric 网站上的 Masterpact MTZ 断路器和开关 - 目录 (0614CT1701)。

有关可现场安装的联锁装置的详细安装说明,请参阅这些附件随附的安装说明书。

Masterpact MTZ1 抽架防错功能

抽架防错部件只允许将 Masterpact MTZ1 设备安装在具有兼容特性的抽架中。

抽架防错销钉提供 100 多种不同的组合供用户选择,这样,设备就只能够安装在销钉组合与之匹配的抽架中。

Masterpact MTZ1 抽架防错

抽架防错销钉的使用是可选的。每个设备都需要一个抽架防错附件。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35465。

Masterpact MTZ1 抽架防错销钉位置

下图分别显示了抽架和设备上的销钉位置。

抽架上选择的销钉组合必须与设备上选择的销钉组合一致(参见下表)。例如,抽架上的组合 ABC 与设备上的组合 45 一致。

抽架上的销钉标注为 1、2、3、4、5。

设备上的销钉标注为 A、B、C、D、E。

Masterpact MTZ1 抽架防错销钉组合建议

以下为建议的销钉组合:

抽架上的销钉

设备上的销钉

抽架上的销钉

设备上的销钉

45

ABC

15

BCD

35

ABD

14

BCE

34

ABE

145

BC

345

AB

13

BDE

25

ACD

135

BD

24

ACE

134

BE

245

AC

12

CDE

23

ADE

125

CD

235

AD

124

CE

234

AE

123

DE

Masterpact MTZ1 门联锁装置 (VPEC)

在使用了门联锁装置的情况下:

  • 当抽出式设备位于连接或测试位置时,设备门锁定且无法打开。

  • 当抽出式设备位于退出位置时,设备门能够打开。

  • 当抽出式设备位于任意位置时,设备门能够关闭。

门联锁附件 (VPEC)

门联锁附件 (VPEC) 是一个选配附件,安装在抽架左侧或右侧。每个抽架都必须使用一个门联锁装置.

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35519。

使用 Masterpact MTZ1 VPEC 附件锁定设备门

步骤

操作

1

关闭设备门。

2

将设备置于测试或连接位置(参见 Masterpact MTZ1 连接)。

3

确认设备已锁定。

对用 Masterpact MTZ1 VPEC 附件锁定的设备门解锁

步骤

操作

1

将设备置于退出位置(参见 Masterpact MTZ1 退出)。

2

确认设备已解锁。

Masterpact MTZ1 开门进退联锁装置 (VPOC)

在安装有进退联锁装置的情况下,当设备门打开后,Masterpact MTZ1 抽出式设备无法摇进或摇出,因为无法插入摇进摇出手柄。

开门进退联锁装置 (VPOC)

可以在抽架右侧安装可选的 VPOC 进退联锁装置。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35520。

启动 VPOC 进退联锁装置

步骤

操作

1

插入进退联锁装置。

2

按住分闸按钮,然后确认在设备门打开的情况下,摇进摇出手柄无法插入到摇进摇出手柄插孔中。

3

按住分闸按钮,然后确认在设备门关闭的情况下,摇进摇出手柄能够插入到摇进摇出手柄插孔中。

禁用 VPOC 进退联锁装置

步骤

操作

1

拉出进退联锁装置。

2

按住分闸按钮,然后确认在设备门打开或关闭的情况下,摇进摇出手柄能否插入到摇进摇出手柄插孔中。

Masterpact MTZ1 缆绳型门联锁装置 (IPA)

在安装有缆绳型门联锁装置的情况下,如果设备已合闸,则门无法打开,如果门打开,则设备无法合闸。

缆绳型门联锁装置包括锁板、锁具和缆绳。它安装在设备右侧。

在安装有此联锁装置的情况下,无法对转接开关执行机械联锁。

Masterpact MTZ1 缆绳型门联锁装置 (IPA) 描述

缆绳型门联锁装置 (IPA) 为可选附件。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35521。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.