0614IB1702

Masterpact MTZ1 测试表

如何使用 Masterpact MTZ 测试表

打印此测试表,用以记录试运行测试的结果。

测试完成且结果确定之后,在框内打勾 (✔)。

这份测试表、项目报告以及通讯测试报告应装在塑料袋中留在现场,存放在易于获得的安全位置。

试运行章节中详细讲述了每项测试。

根据 Masterpact MTZ 类型和所使用的功能,仅执行所需的测试。

所有测试均圆满完成后,在测试表上签字并注明日期。

Masterpact MTZ 设备识别

工作站

测试日期:

测试人:




签名:




变电站名称

 

备注:

变电站编号

 

配电盘/开关设备名称

 

电压

 

Masterpact MTZ 设备

制造商

Schneider Electric

Masterpact MTZ 设备的类型

 

序列号

 

硬件版本

 

Micrologic X 控制单元

Micrologic X CT 型

 

CT 比

 

固件版本

 

Masterpact MTZ 设备初检

检查类型

(✔)

目检合格(例如,无明显受损迹象)。

 

接地合格。

 

连接紧密性已检查。

 

固件兼容性合格。

 

Micrologic X 设置已应用。

 

项目报告已生成。

 

Masterpact MTZ 设备功能和联锁检查

检查类型

(✔)

拉动弹簧储能手柄时,机构储能。

 

Masterpact MTZ 设备合闸。

 

Masterpact MTZ 设备分闸。

 

当设备配备有弹簧储能马达 (MCH) 时,合闸后,机构自动储能。

 

M2C 可编程触点正确工作。

 

IO 模块正确工作。

 

断路器的联锁系统正确工作。

 

两个或三个断路器之间的联锁系统正确工作。

 

Masterpact MTZ 设备电气连续性检查

Masterpact MTZ 设备状态

测试的端子

电气连续性

进电侧

出电侧

合闸

L1

L1

Ω

合闸

L2

L2

Ω

合闸

L3

L3

Ω

Masterpact MTZ 设备绝缘测试

Masterpact MTZ 设备状态

受测端子

电压

绝缘电阻

合闸

合闸 L1,其中 L2 和 L3 接地

500 Vdc

MΩ

合闸

合闸 L2,其中 L1 和 L3 接地

500 Vdc

MΩ

合闸

合闸 L3,其中 L1 和 L3 接地

500 Vdc

MΩ

分闸

分闸 L1,其中另一侧的 L1、L2、L3 接地

500 Vdc

MΩ

分闸

分闸 L2,其中另一侧的 L1、L2、L3 接地

500 Vdc

MΩ

分闸

分闸 L3,其中另一侧的 L1、L2、L3 接地

500 Vdc

MΩ

Micrologic X 控制单元就绪 LED 检查

检查类型

(✔)

Micrologic X 就绪 LED 绿灯闪烁。

 

Micrologic X 控制单元脱扣机构测试

检查类型

(✔)

在断路器已合闸的情况下,利用 Ecoreach 软件强制断路器脱扣。

 

检查断路器是否分闸。

 

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

 

检查 Isd/Ii LED 是否亮起。

 

检查 SDE 触点是否已切换。

 

Micrologic 6.0X 测试按钮脱扣机构测试

检查类型

(✔)

在断路器已合闸的情况下,快速(持续时间少于 1 秒)按下控制单元正面的测试按钮。

 

检查断路器是否分闸。

 

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

 

检查 Ig/IΔn LED 是否亮起。

 

检查 SDE 触点是否已切换。

 

Masterpact MTZ 通讯测试

检查类型

(✔)

通讯网络已测试。

 

通讯测试报告已生成。

 

远程分合闸已测试。

 

Masterpact MTZ 设备终检

检查类型

(✔)

所有防护门和防护罩已设置到位。

 

设备关闭(分闸位置),且合闸弹簧已储能。

 
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.