0614IB1702

Masterpact MTZ1 设备调试测试

本节讲述在对MTZ设备进行试运行时要执行的测试:

  • 功能检查

  • 检查弹簧储能马达 (MCH)(如有)

  • 检查 M2C 可编程触点和 IO 模块(如有)

  • 检查电气连续性

  • 检查高压绝缘

  • 检查 Micrologic X 就绪 LED 状态

  • 用 Ecoreach 软件测试脱扣机构

  • 用测试按钮测试脱扣机构(Micrologic 6.0X 控制单元)

根据 Masterpact MTZ 类型和所使用的功能,仅执行所需的测试,并将结果记录在测试表中(参见Masterpact MTZ1 测试表)。若不符合要求,必须记录结果,且不得允许 Masterpact MTZ 设备投入使用。

Masterpact MTZ 设备功能检查

检查 Masterpact MTZ 设备的操作,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

通过下拉弹簧储能手柄的方式使机构储能。

2

使设备合闸。在为此应用设计的不同控制模式和操作方式下,检查设备合闸。

3

使设备分闸。在为此应用设计的不同控制模式和操作方式下,检查设备分闸。

检查 Masterpact MTZ 设备弹簧储能马达 (MCH)(如有)

检查弹簧储能马达 (MCH) 的操作,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

移除弹簧储能马达 (MCH) 的电源。

2

执行分闸/合闸/分闸循环,使机构释能。

3

在设备处于分闸位置且机构已释能的情况下,检查端子 B1 与 B2 之间的电气连续性,以及端子 B1 与 B3 之间的电气非连续性。

4

手动使机构储能。

5

重新连接弹簧储能马达 (MCH) 的电源。设备合闸,机构自动储能。

6

检查端子 B1 与 B3 之间的电气连续性。

7

多次操作设备,检查弹簧机构在每次合闸操作之后是否自动重新储能。

检查 Masterpact MTZ 设备 M2C 可编程触点和 IO 模块(如有)

检查输入和输出的操作,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

利用电缆将运行 Ecoreach 软件的 PC 连接到 Micrologic X 控制单元正面的 mini USB 端口。

2

对 M2C 可编程触点的两个输入都执行状态强制,检查其工作是否正确。

3

对 IMU 中一个或两个 IO 模块的六个数字量输入和三个输出执行状态强制,检查到断路器的接线情况。检查其工作是否正确。

检查 Masterpact MTZ 设备电气连续性

利用万用表或连续性检测仪,检查电气连续性,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

使设备合闸。

2

检查上下两个电源端子之间每个相的电气连续性:

  • 对于固定式设备:检查电源端子。

  • 对于抽出式设备:检查抽架电源端子,其中设备处于连接位置。

检查 Masterpact MTZ 设备高压绝缘

利用介电测试(高电位和绝缘电阻测试)来检查相间绝缘以及每个相与地面之间的绝缘。用于开展这些测试的设备产生高电位电压(数千伏特),以检查介电或绝缘完整性。

如果包含在 Micrologic X 控制单元中,供电模块 (VPS) 能够将控制单元与断路器中的电压连接件相连以及断开它们之间的连接。

在执行任何高压绝缘测试之前,将 VPS 模块移动到退出位置,并拔下 Micrologic X 控制单元正面 mini USB 端口上的所有电缆。有关 VPS 断开连接的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE40741。

小心
VPS 模块退化
在对设备运行绝缘测试前,将 VPS 模块拉出到退出位置以断开 VPS 模块的连接。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

检查绝缘电阻,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

断开 VPS 模块的连接,拔下 Micrologic X 控制单元正面 mini USB 端口上的所有电缆。

2

使设备合闸。

3

在其中一个相与已接地的另外两个相之间,利用 500 Vdc 绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻。针对每个相重复该操作。

4

按下分闸按钮,使 Masterpact MTZ 设备分闸。

5

在其中一个相与地面之间,利用 500 Vdc 绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,而其他所有相则接地。针对每个相重复该操作。

6

确认每次测得的绝缘电阻都高于 5 MΩ。如果不是这个结果,则联系 Schneider Electric 现场服务代表。

检查 Micrologic X 控制单元就绪 LED 状态

检查 Micrologic X 控制单元的功能,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

通过例如将 PC 或 Mobile Power Pack 连接到位于正面的 mini USB 端口,来为 Micrologic X 控制单元供电。

2

检查 Micrologic X 就绪 LED 是否为绿灯闪烁。

就绪 LED 绿灯闪烁表示:

  • 互感器已正确接线。

  • 脱扣机构工作正确。

  • Micrologic X 控制单元工作正确。

3

如果就绪 LED 不是绿灯闪烁,请参阅“关键情况”章节(参见 Masterpact MTZ 关键情况)。

用 EcoReach 软件测试脱扣功能

测试 Masterpact MTZ 脱扣机构,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

使断路器合闸。

2

利用电缆将运行 Ecoreach 软件的 PC 连接到 Micrologic X 控制单元正面的 mini USB 端口。

3

在 Ecoreach 软件上,选择断路器,并连接到该断路器。

4

单击 Ecoreach 屏幕上的强制脱扣按钮,强制断路器脱扣。此操作受到密码保护。

5

检查断路器是否分闸。

6

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

7

检查 Isd/Ii LED 是否亮起。

8

检查 SDE 触点是否已切换。

9

测试结束后,复位断路器。

用测试按钮(Micrologic 6.0X 控制单元)测试脱扣机构

在配备有 Micrologic 6.0 X 控制单元的情况下,测试 Masterpact MTZ 脱扣机构,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

使断路器合闸。

2

使用薄螺丝刀快速推入(持续时间少于 1 秒)控制单元上的测试按钮。

3

检查断路器是否分闸。

4

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

5

检查 Ig/IΔn LED 是否亮起。

6

检查 SDE 触点是否已切换。

7

测试结束后,复位断路器。

Masterpact MTZ1 通讯测试

用 EcoReach 软件测试通讯网络

使用 Ecoreach 软件测试项目的所有通讯设备之间的通讯网络:

  • 通过 IFE 或 EIFE 以太网接口连接到以太网网络的设备。

  • 通过堆栈到以太网服务器的 IFM Modbus SL (RTU) 接口连接到 Modbus 串行网络的设备。

  • 通过 IFM Modbus SL (RTU) 接口连接到 Modbus 串行网络的设备。

步骤

操作

1

通过例如 IFE 或 EIFE 以太网接口或者 IFM 接口,用 RJ45 电缆将运行 Ecoreach 软件的 PC 连接到以太网网络。

2

在 Ecoreach 软件中,在创建报告 → 通讯测试和报告中,从项目中定义的通讯设备列表中选择要测试的设备。

3

单击运行测试。测试所有选定的设备。

4

测试结束后,显示结果。

5

利用 Ecoreach 软件生成通讯测试报告,并根据需要保存或打印项目报告。

Masterpact MTZ 设备远程控制测试

如果可以通过通讯网络对 Masterpact MTZ 设备执行远程分合闸,则使用以下测试来检查远程控制是否正确工作:

步骤

操作

1

通过例如 IFE 或 EIFE 以太网接口,用 RJ45 电缆将运行 Ecoreach 软件的 PC 连接到以太网网络。

2

确认控制模式设置为“自动:远程”。

3

在 Ecoreach 软件中,选择断路器,并连接到该断路器。

4

单击设备选项卡,访问分闸和合闸按钮。

5

确认能够对 Masterpact MTZ 设备执行远程分合闸。这些操作都受到密码保护。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.