0614IB1702

Masterpact MTZ1 故障排除

Masterpact MTZ1 设备故障排除

本章节包含工作系统中的故障排除说明。它假设系统已正确安装,且所有调试测试都已成功完成(参见Masterpact MTZ1 设备调试测试)。故障排除以如下标题予以说明:

  • 抽架操作

  • 意外脱扣

  • 机械控制操作

  • 电气控制操作

  • 通过 Masterpact MTZ Mobile App 执行的控制操作

  • 通过 IO 模块执行的控制操作

  • 通过 Ecoreach 软件执行的控制操作

  • 通过 IFE/EIFE 网页执行的控制操作

  • 通过通讯网络执行的控制操作

  • 通过 FDM128 显示器执行的控制操作

利用相应帮助对 Masterpact MTZ 设备执行故障排除

Masterpact Operation Assistant Digital Module 提供了故障排除帮助,这款软件可从 GoDigital 下载。

Masterpact Operation Assistant Digital Module 帮助断路器在脱扣或分闸后合闸。

其中包括以下功能:

  • 准备合闸状态

  • 复位(如适用)

  • 弹簧储能(如适用)

  • 有关重新合闸的诊断信息,例如分励脱扣线圈 (Mx)、欠压线圈 (Mn)或弹簧储能马达 (MCH) 未受电

有关数字模块下载的更多信息,请参阅 Micrologic X 控制单元 - 用户指南 (DOCA0102EN)。

与 Masterpact MTZ 合闸动作相关的事件

问题描述

可能原因

解决方案

设备无法本地或远程合闸。

设备被挂锁或钥匙锁定在了分闸位置。

禁用锁定功能。

设备被机械地联锁在机械联锁系统中。

  • 检查转换系统中另一台设备的位置。

  • 改变这一情形,释放联锁装置。

设备连接不正确。

将设备摇进至连接位置。

故障脱扣复位按钮未复位。

  • 清除故障。

  • 按下故障脱扣复位按钮。

储能机构未储能。

  • 对该机构手动储能。

  • 如果设备配备有弹簧储能马达 (MCH),则检查马达的受电情况。如果问题仍未解决,则更换弹簧储能马达 (MCH)。

分励脱扣线圈 (MX) 永久受电。

由于有分闸指令,因此请确定指令的来源。指令取消后,设备方可合闸。

MN 欠压线圈未受电。

  • 由于有分闸指令,因此请确定指令的来源。

  • 检查电压和供电电路 (U > 0.85 Un)。

如果问题仍未解决,则更换欠压线圈 (MN)。

分励合闸线圈 (XF) 持续受电,但设备未处于准备合闸状态(XF 与准备合闸触点 (PF) 未串联)。

  • 移除分励合闸线圈 (XF) 的电源。

  • 只有在设备准备好合闸时,才会通过分励合闸线圈 (XF) 再次发送合闸指令。

设备无法远程合闸,但可以使用合闸按钮本地合闸。

分励合闸线圈 (XF) 未执行合闸指令。

检查电压和供电电路 (0.85–1.1 Vn)。

如果问题仍未解决,则更换分励合闸线圈 (XF)。

设备能够本地复位,但无法远程复位。

弹簧储能马达 (MCH) 电源电压不足。

检查电压和供电电路 (0.7–1.1 Vn)。

如果问题仍未解决,则更换弹簧储能马达 (MCH)。

与 Masterpact MTZ 分闸动作相关的事件

问题描述

可能原因

解决方案

设备无法本地分闸。

操作机构不分闸或触点熔合。

联系 Schneider Electric 服务中心。

分励脱扣线圈 (MX) 未执行分闸指令。

检查电压和供电电路 (0.7–1.1 Vn)。

如果问题仍未解决,则更换分励脱扣线圈 (MX)。

设备无法远程分闸,但能够本地分闸。

欠压线圈 (MN) 未执行分闸指令。

欠压线圈 (MN) 端子上的压降不足或存在残余电压 (> 0.35 Vn)。

如果问题仍未解决,则更换 MN 欠压线圈。

与 Masterpact MTZ 抽架相关的事件

问题描述

可能原因

解决方案

无法将摇进摇出手柄插入在连接、测试或退出位置。

抽架上有挂锁或钥匙锁,或者存在门锁。

禁用锁定功能。

无法转动摇进摇出手柄。

停止释放按钮未被按下,因此无法转动摇进摇出手柄。

按下停止释放按钮。

设备无法从抽架中移除。

设备未处于退出位置。

转动摇进摇出手柄,直到设备处于退出位置并且停止释放按钮弹出。

导轨未完全拉出。

将抽架的导轨拉出。

设备无法连接(摇进)。

抽架和设备不匹配(抽架防错销钉未对准)。

检查抽架是否与设备相符。

安全挡板被锁定。

移除锁具。

设备触点组位置不正确。

重新安置设备触点组。

抽架锁定在退出位置。

禁用抽架锁定功能。

停止释放按钮未被按下,因此无法转动摇进摇出手柄。

按下停止释放按钮。

设备未充分插入到抽架中。

将设备完全插入,以便接合到摇进摇出机构中。

设备无法锁定在退出位置。

设备未处于正确的位置。

检查停止释放按钮是否弹出,以此确认设备位置。

摇进摇出手柄仍处于抽架中。

移除摇进摇出手柄,并将其存放在他处。

设备无法锁定在连接、测试或退出位置。

未启用“锁定在任意位置”功能。

联系 Schneider Electric 服务中心。

设备未处于正确的位置。

检查停止释放按钮是否弹出,以此确认设备位置。

摇进摇出手柄仍处于抽架中。

移除摇进摇出手柄,并将其存放在他处。

摇进摇出手柄无法插入,故而无法连接或退出设备。

导轨未完全推入。

将导轨推入到底。

右侧导轨(仅抽架)或设备无法抽出。

摇进摇出手柄仍处于抽架中。

移除摇进摇出手柄,并将其存放在他处。

Masterpact MTZ 设备意外脱扣

问题描述

可能原因

解决方案

在未激活故障脱扣复位按钮的情况下意外分闸。

欠压线圈 (MN) 电源电压过低。

检查电压和供电电路 (V > 0.85 Un)。

另一台设备向分励脱扣线圈 (MX) 发送了卸载指令。

  • 检查配电系统上的总负载。

  • 必要时,修改系统中设备的设置。

MX 分励脱扣线圈发出了不必要的分闸指令。

确定指令的来源,将其取消。

在未激活故障脱扣复位按钮的情况下意外脱扣。

存在电气故障,其中包括:

  • 过载

  • 接地故障

  • 控制单元检测到短路

请参阅 Masterpact MTZ 关键情况(参见 Masterpact MTZ 关键情况)。

每次尝试通过激活故障脱扣复位按钮的方式使设备合闸时,都发生瞬时脱扣。

热存储器。

  • 复位屏幕上的热存储器。请参阅“Micrologic X 控制单元 - 用户指南”。

  • 按下故障脱扣复位按钮。

合闸时发生瞬时过流。

  • 修改配电系统或控制单元的设置。

  • 在将设备重新投入使用之前,检查设备状况。

  • 按下故障脱扣复位按钮。

短路时合闸。

请参阅 Masterpact MTZ 关键情况(参见 Masterpact MTZ 关键情况)。

在未激活故障脱扣复位按钮的情况下设备意外脱扣。

故障脱扣复位按钮未完全推入。

完全推入故障脱扣复位按钮。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.