0614IB1702

Appareil Masterpact MTZ1 fixe

Description des appareils Masterpact MTZ1 fixes

Le l'illustration suivante présente la version standard de l'appareil fixe.

  1. Plaque latérale de montage

  2. Poignée de manutention

  3. Extinction d'arc

  4. Bouton de réarmement après déclenchement sur défaut

  5. Bouton poussoir d'ouverture

  6. Bouton poussoir de fermeture

  7. Borniers pour accessoires standard

  8. Capot

  9. Poignée d'armement

  10. Capot de verrouillage des boutons-poussoirs (VBP) (en option)

  11. Plaque de performance

  12. Témoin d'armement du ressort et prêt-à-fermer

  13. Indicateur de position des contacts principaux

  14. Fenêtre pour lire le compteur de manœuvres mécaniques (en option) (CDM)

  15. Unité de contrôle

  16. Capot transparent de l'unité de contrôle

Description des accessoires Masterpact MTZ1 fixes

Le schéma suivant présente les accessoires disponibles pour l'appareil fixe. Pour Z1 et Z2, voir les illustrations ci-après.

  1. Module à port ULP

  2. Borniers pour accessoires en option

  3. Quatre commutateurs auxiliaires (OF) (fournis en standard)

  4. Moteur de réarmement du ressort (MCH)

  5. Compteur de manœuvres mécaniques (CDM)

  6. Commutateur de déclenchement surintensité standard (SDE1)

  7. Commutateur de déclenchement surintensité (SDE2) en option ou réarmement à distance électrique (RES)

  8. Micro-interrupteur


  9. Contacts programmables (M2C)

  10. Module de sectionnement

  11. Déclenchement à manque de tension (MN) ou déclenchement par dérivation (MX2)

  12. Bobine de fermeture (XF)

  13. Déclenchement par dérivation (MX)1

  14. Contact prêt-à-fermer (PF)

  15. Verrouillage en position "ouvert" par serrures (VSPO) (incompatible avec le bouton-poussoir BPFE)

  16. Verrouillage en position Ouvert par cadenas (VCPO)

  17. Bouton-poussoir de fermeture électrique (BPFE)

Description des borniers des appareils Masterpact MTZ1 fixes

Bornier standard

Bornier pour accessoires en option

Affectation des borniers

Marquage

Description

Standard/En option

COM

Bornier de l'alimentation externe de l'unité de contrôle Micrologic X

ou du module à port ULP

Standard

En option

UC1

Zone selective interlocking (UC1), cadre sommateur ou entrée de module MDGF

Standard

UC2

Capteurs de courant neutre externe, cadre sommateur ou entrée de module MDGF

Standard

SDE2/RES

Commutateur de déclenchement surintensité 2 (SDE2) ou réarmement à distance électrique (RES)

En option

M2C/UC4/ESM

Contacts programmables (M2C) ou prise de tension externe

En option

UC3

Prise de tension externe

  • Standard sur les appareils 3P

  • Optionnel sur les appareils 4P

SDE1

Commutateur de déclenchement surintensité 1 (SDE1)

Standard

MN/MX2

Déclenchement à manque de tension (MN) ou par dérivation (MX2)

En option

MX1

Déclenchement par dérivation (MX)1

En option

XF

Bobine de fermeture (XF)

En option

PF

Contact prêt-à-fermer (PF)

En option

MCH

Moteur de réarmement du ressort (MCH)

En option

OF21–OF24

4 commutateurs auxiliaires (OF)

Standard

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.