0614IB1702

Actions d'interverrouillage de Masterpact MTZ1

Une action d'interverrouillage est une opération de verrouillage automatique assurée par les accessoires d'interverrouillage ajoutés à l'appareil ou au châssis Masterpact MTZ1.

Plusieurs accessoires d'interverrouillage sont disponibles en option pour les appareils et les châssis Masterpact MTZ1. Pour une liste complète d'interverrouillages disponibles, consultez le document Disjoncteurs et commutateurs Masterpact MTZ – Catalogue (0614CT1701), disponible sur le site Web de Scheider Electric.

Pour des instructions détaillées concernant l'installation d'interverrouillages pouvant être montés sur site, consultez les instructions de service fournies avec ces accessoires.

Fonction d'éjection du châssis Masterpact MTZ1

La fonctionnalité d'éjection du châssis ne permet d'installer un appareil Masterpact MTZ1 que dans un châssis compatible.

Les broches d'éjection offrent plus de 100 combinaisons sélectionnables qui garantissent qu'un appareil ne puisse être monté que dans un châssis présentant la même combinaison.

Éjection d'appareils Masterpact MTZ1 du châssis

L'utilisation de broches d'éjection du châssis est facultative. Un seul accessoire d'éjection est nécessaire par appareil.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez la fiche d'instructions NVE35465 sur le site Web de Schneider Electric.

Emplacements des broches d'éjection du châssis pour les appareils Masterpact MTZ1

L'illustration qui suit montre l'emplacement des broches d'éjection sur le châssis et sur l'appareil.

La combinaison sélectionnée sur le châssis doit correspondre à celle choisie sur l'appareil (voir le tableau suivant). Par exemple, la combinaison ABC sur le châssis correspond à la combinaison 45 sur l'appareil.

Broches sur le châssis : 1, 2, 3, 4, 5.

Broches sur l'appareil : A, B, C, D, E.

Combinaisons recommandées pour les broches d'éjection du châssis pour les appareils Masterpact MTZ1

Les combinaisons recommandées sont les suivantes :

Broches du châssis

Broches de l'appareil

Broches du châssis

Broches de l'appareil

45

ABC

15

BCD

35

ABD

14

BCE

34

ABE

145

BC

345

AB

13

BDE

25

ACD

135

BD

24

ACE

134

BE

245

AC

12

CDE

23

ADE

125

CD

235

AD

124

CE

234

AE

123

DE

Verrouillage de porte Masterpact MTZ1 (VPEC)

Lorsque le verrouillage de porte est en place :

  • La porte de l'appareil débrochable est verrouillée et ne peut pas être ouverte tant que l'appareil est en position Embroché ou Test.

  • La porte de l'appareil débrochable peut être ouverte quand l'appareil est en position Débroché.

  • La porte de l'appareil débrochable peut être fermée quelle que soit la position de l'appareil.

Accessoire de verrouillage de porte (VPEC)

Disponible en option, l'accessoire de verrouillage de porte (VPEC) est monté sur le côté gauche ou droit du châssis. Un seul verrouillage de porte est nécessaire par châssis.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez la fiche d'instructions NVE35519 sur le site Web de Schneider Electric.

Utilisation de l'accessoire VPEC Masterpact MTZ1 pour verrouiller la porte de l'appareil

Étape

Action

1

Fermez la porte de l'appareil.

2

Mettez l'appareil en position Test ou Embroché (voir Raccordement des Masterpact MTZ1).

3

Vérifiez que la porte de l'appareil est verrouillée.

Déverrouillage d'une porte d'appareil verrouillée avec un accessoire VPEC Masterpact MTZ1

Étape

Action

1

Mettez l'appareil en position Débroché (voir Déconnexion des Masterpact MTZ1).

2

Vérifiez que la porte de l'appareil est déverrouillée.

Verrouillage d'embrochage porte ouverte Masterpact MTZ1 (VPOC)

Si ce type de verrouillage est installé, un appareil débrochable Masterpact MTZ1 ne peut être débroché ni embroché lorsque la porte de l'appareil est ouverte, car il est impossible d'insérer la manivelle d'embrochage.

Verrouillage d'embrochage porte ouverte (VPOC)

Le verrouillage d'embrochage VPOC, disponible en option, peut être installé sur le côté droit du châssis.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez la fiche d'instructions NVE35520 sur le site Web de Schneider Electric.

Activation du verrouillage porte ouverte VPOC

Etape

Action

1

Insérez le l'accessoire de verrouillage porte ouverte.

2

Actionnez le bouton-poussoir d'ouverture et maintenez-le enfoncé, puis vérifiez que la manivelle ne peut pas être insérée dans l'ouverture d'embrochage lorsque la porte de l'appareil soit ouverte.

3

Actionnez le bouton-poussoir d'ouverture et maintenez-le enfoncé, puis vérifiez que la manivelle peut être insérée dans l'ouverture d'embrochage, lorsque la porte de l'appareil est fermée.

Désactivation du verrouillage VPOC

Etape

Action

1

Tirez sur le verrouillage d'embrochage pour le faire sortir.

2

Actionnez le bouton-poussoir d'ouverture et maintenez-le enfoncé, puis vérifiez que la manivelle peut être insérée dans l'ouverture d'embrochage, que la porte de l'appareil soit ouverte ou fermée.

Verrouillage de porte par câble Masterpact MTZ1 (IPA)

Lorsque l'interverrouillage porte de tableau / appareil est installé, la porte ne peut être ouverte si l'appareil est fermé et l'appareil ne peut être fermé si la porte est ouverte.

L'interverrouillage porte de tableau / appareil comprend une platine, un verrou et un câble. Il est monté sur le côté droit de l'appareil.

Lorsque cet interverrouillage est installé, il est impossible d'utiliser un interverrouillage mécanique pour commutateurs de transfert automatiques.

Description du verrouillage de porte par câble Masterpact MTZ1

Le verrouillage de porte par câble (IPA) est un accessoire en option.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez la fiche d'instructions NVE35521 sur le site Web de Schneider Electric.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.