0614IB1702

Formulaire de test des appareils Masterpact MTZ1

Utilisation du formulaire de test des appareils Masterpact MTZ

Imprimez ce formulaire de test pour consigner les résultats des tests de mise en service.

Cochez la case (✔) lorsque le test a été effectué et s'est révélé concluant.

Le formulaire de test, le rapport de projet et le rapport de test de communication doivent être conservés sur site, dans une pochette plastique, dans un lieu sûr et facile d'accès.

Chaque test est décrit en détail au chapitre Mise en service.

N'effectuez que les tests obligatoires, lesquels dépendent du type d'appareil Masterpact MTZ et des fonctions installées.

Lorsque tous les tests ont été effectués avec succès, signez et datez le formulaire de test.

Identification des appareils Masterpact MTZ

Poste de travail

Tests menés le :

Par :




Signature :




Nom de sous-station

 

Commentaires :

Numéro de sous-station

 

Nom de tableau/appareillage

 

Tension

 

Appareil Masterpact MTZ

Fabricant

Schneider Electric

Type d'appareil Masterpact MTZ

 

Numéro de série

 

Version du matériel

 

Unité de contrôle Micrologic X

Micrologic X type CT

 

CT Ratio (rapport de transformation de courant)

 

Version du micrologiciel

 

Vérifications préliminaires des appareils Masterpact MTZ

Type de vérification

(✔)

Inspection visuelle satisfaisante (par exemple, aucun signe visible de dommages).

 

Mise à la terre satisfaisante.

 

Raccordements serrés.

 

Compatibilité du micrologiciel satisfaisante.

 

Paramètres Micrologic X appliqués.

 

Rapport de projet généré.

 

Vérifications de fonctionnement et de verrouillage des appareils Masterpact MTZ

Type de vérification

(✔)

Le mécanisme s'arme après le retrait du ressort d'accumulation d'énergie.

 

L'appareil Masterpact MTZ se ferme.

 

L'appareil Masterpact MTZ s'ouvre.

 

Le mécanisme s'arme automatiquement après la fermeture, lorsque l'appareil est équipé d'un moteur de réarmement du ressort (MCH).

 

Les contacts programmables M2C fonctionnent correctement.

 

Le module d'E/S fonctionne correctement.

 

Les systèmes d'interverrouillage du disjoncteur fonctionnent correctement.

 

Les systèmes d'interverrouillage entre les deux ou trois disjoncteurs fonctionnent correctement.

 

Vérifications de la continuité électrique des équipements Masterpact MTZ

Etat de l'appareil Masterpact MTZ

Borniers testés

Continuité électrique

Côté entrant

Côté sortant

Fermé

L1

L1

Ω

Fermé

L2

L2

Ω

Fermé

L3

L3

Ω

Test d'isolation des appareils Masterpact MTZ

Etat de l'appareil Masterpact MTZ

Borniers testés

Tension

Résistance d'isolement

Fermé

L3 fermé, avec L2 et L1 à la terre

500 VCC

MΩ

Fermé

L2 fermé, avec L1 et L3 à la terre

500 VCC

MΩ

Fermé

L3 fermé, avec L1 et L3 à la terre

500 VCC

MΩ

Ouvert

L1 ouvert, avec L1, L2 et L3 à la terre de l'autre côté

500 VCC

MΩ

Ouvert

L2 ouvert, avec L1, L2 et L3 à la terre de l'autre côté

500 VCC

MΩ

Ouvert

L3 ouvert, avec L1, L2 et L3 à la terre de l'autre côté

500 VCC

MΩ

Vérification du voyant Ready de l'unité de contrôle Micrologic X

Type de vérification

(✔)

Le voyant Ready de l'UC Micrologic X clignote en vert.

 

Test du mécanisme de déclenchement de l'unité de contrôle Micrologic X

Type de vérification

(✔)

Lorsque le disjoncteur est fermé, forcez son déclenchement avec le logiciel Ecoreach.

 

Vérifiez que le disjoncteur est ouvert.

 

Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti.

 

Vérifiez que le voyant Isd/Ii est allumé.

 

Vérifiez le basculement des contacts SDE.

 

Micrologic 6.0X - Test du mécanisme de déclenchement du bouton de test

Type de vérification

(✔)

Le disjoncteur étant fermé, enfoncez brièvement (< 1 s) le bouton de test à l'avant de l'unité de contrôle.

 

Vérifiez que le disjoncteur est ouvert.

 

Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti.

 

Vérifiez que le voyant Ig/IΔn est allumé.

 

Vérifiez le basculement des contacts SDE.

 

Tests de communication des appareils Masterpact MTZ

Type de vérification

(✔)

Réseau de communication testé.

 

Rapport de test de communication généré.

 

Ouverture et fermeture à distance testées.

 

Vérifications finales des appareils Masterpact MTZ

Type de vérification

(✔)

Toutes les portes et tous les caches de protection sont en place.

 

L'appareil est hors tension (position "ouvert") et le ressort d'accumulation d'énergie est armé.

 
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.