0614IB1702

Description de l'unité de contrôle Micrologic X

L'unité de contrôle Micrologic X comprend les éléments suivants 

  • Voyants d'état Micrologic X.

  • IHM locale incluant un écran avec un rétroéclairage coloré, des boutons contextuels et des boutons dédiés.

  • Voyants permettant de surveiller les opérations du disjoncteur ainsi que la source des déclenchements et alarmes.

Présentation physique de l'unité de contrôle

  1. Voyant Ready

  2. Voyant de service

  3. Voyant ERMS

  4. Ecran de l'IHM

  5. Bouton d'échappement ESC

  6. Trois boutons contextuels

  7. Bouton Accueil

  8. Zone de communication sans fil NFC

  9. Voyant Bluetooth

  10. Bouton d'activation de Bluetooth

  11. Bouton de test de la protection contre les défauts de terre (Micrologic 6.0 X)

  12. Bouton de test/acquittement pour les alarmes et les voyants de cause de déclenchement

  13. Port mini-USB sous couvercle en caoutchouc

  14. LEDs surchage et cause déclenchement

  15. Couvercle de la pile interne

  16. Module d'alimentation de tension (VPS) (en option)

  17. Voyant indiquant que le module VPS alimente l'unité de contrôle

  18. Code QR pour information produit

  19. Numéro d'identification de l'unité de contrôle

  20. Type de l'unité de contrôle

  21. Fiche capteur avec le courant nominal du disjoncteur

  22. Capot de protection en plastique

Voyants d'état Micrologic X

Voyant

Description

Ready

Le voyant Ready clignote lorsque l'unité de contrôle est prête à fournir une protection standard.

Le voyant de service indique l'état général du disjoncteur :

  • Voyant éteint : le disjoncteur fonctionne bien

  • Voyant orange : message d'alerte non urgent

  • Voyant rouge : message d'alerte qui demande une action immédiate

ERMS

Le voyant ERMS (Paramètre de maintenance de la réduction d'énergie) présente les états suivants :

  • Bleu–: la fonction ERMS est enclenchée

  • Eteint : la fonction ERMS n'est pas enclenchée

Ecran IHM local avec boutons contextuels et dédiés

Utilisez l'écran et les boutons de l'IHM locale pour :

  • Naviguer au sein de la structure des menus

  • Afficher les valeurs de surveillance

  • Accéder aux réglages de configuration et les modifier

Zone de communication NFC

Utilisez la zone de communication NFC pour créer une connexion NFC entre un smartphone exécutant Masterpact MTZ Mobile App et l'unité de contrôle Micrologic X. Une fois la connexion établie, les données de fonctionnement du disjoncteur sont automatiquement importées dans le smartphone.

Bouton et voyant d'activation de Bluetooth

Utilisez la zone de communication Bluetooth pour créer une connexion Bluetooth Low Energy entre un smartphone exécutant Masterpact MTZ Mobile App et l'unité de contrôle Micrologic X. Une fois la connexion établie, le disjoncteur peut être surveillé et contrôlé depuis le smartphone.

Le clignotement du voyant Bluetooth indique qu'un appareil Bluetooth est en train de communiquer.

Bouton de test de l'unité de contrôle Micrologic X

Utilisez le bouton Test pour tester la protection contre les défauts à la terre pour les unités de contrôle Micrologic 6.0 X.

Bouton de test/acquittement de l'unité de contrôle Micrologic X

Le bouton de test/acquittement assure les fonctions suivantes :

  • Test de la pile interne ou des voyants : appuyez sur le bouton de test/acquittement pendant moins de 3 secondes. Les quatre voyants de cause de déclenchement s'éteignent pendant une seconde. L'un des résultats suivants se produit :

    • Les quatre voyants de cause de déclenchement s’allument pendant deux secondes : la pile est OK.

    • Les quatre voyants de cause de déclenchement clignotent séquentiellement pendant deux secondes : la pile est presque en fin de vie. Remplacez la pile.

    • Les quatre voyants de cause de déclenchement ne s'allument pas : remplacer la pile.

  • Acquittement : appuyez sur le bouton de test/acquittement pendant plus de 3 secondes pour acquitter l'unité de contrôle. Les voyants de cause de déclenchement et le voyant de service s'éteignent.

NOTE: Si l'unité de contrôle Micrologic X n'est pas alimentée par une source externe 24 VCC ou via une connexion USB, vous pouvez la redémarrer en maintenant le bouton de test/acquittement enfoncé pendant 15 secondes. Les fonctions de protection standard restent actives pendant le redémarrage.

Port mini USB de l'unité de contrôle Micrologic X

Retirez le couvercle en caoutchouc du port mini USB afin de connecter les appareils suivants :

  • Un Mobile Power Pack pour alimenter l'unité de contrôle Micrologic X.

  • Un smartphone exécutant Masterpact MTZ Mobile App via la connexion USB OTG.

  • Un PC équipé du logiciel Ecoreach.

NOTE: L'unité de contrôle Micrologic X ne prend pas en charge les clés USB. Les données ne seront pas transférées même si vous utilisez un adaptateur de clé USB.

Surcharge de l'unité de contrôle Micrologic X et voyants de cause de déclenchement

Les indications des quatre voyants de cause de déclenchement dépendent du type de l'unité de contrôle .

Voyants

Description

Micrologic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X : préalarme de surcharge, la charge dépasse 90 % mais est inférieure à 105 % du paramètre Ir de la protection long retard.

Micrologic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X : alarme de surcharge, la charge dépasse 105 % du paramètre Ir de la protection long retard.

Micrologic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X : déclenchement suite à la protection long retard.

Micrologic 3.0 X : déclenchement suite à la protection instantanée.

Micrologic 5.0 X, 6.0 X : déclenchement suite à la protection court retard ou instantanée.

Micrologic 3.0 X, 5.0 X : inutilisé.
Micrologic 6.0 X : déclenchement suite à la protection de défaut à la terre.

Micrologic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X : déclenchement suite à une autre protection (protections en option activées via des modules numériques).

Micrologic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X : échec de l'auto-test de l'unité de contrôle Micrologic.

NOTE: Si l'unité de contrôle Micrologic X n'est pas alimentée, les voyants de cause de déclenchement s'éteignent au bout de quatre heures. Vous pouvez ensuite les rallumer en appuyant sur le bouton de test/acquittement.

Pile interne de l'unité Micrologic X

La pile interne alimente les voyants de cause de déclenchement et les principales fonctions de diagnostic en l'absence de toute autre alimentation.

Micrologic X - Module d'alimentation VPS

Le module d'alimentation VPS en option fournit une alimentation de tension interne à l'unité de contrôle Micrologic X.

Code QR de l'unité de contrôle Micrologic

Si le code QR situé à l'avant d'une unité de contrôle Micrologic X est lu avec un smartphone qui exécute un lecteur de code QR et est relié à Internet, la page d'accueil Go2SE s'affiche (voir Page d'accueil Go2SE). Cette page fournit certaines informations sur l'appareil ainsi qu'une liste de menus.

Numéro d'identification de l'unité de contrôle Micrologic X

Le numéro d'identification se compose comme suit :

  • Numéro de série de l'unité de contrôle Micrologic X au format FFFFFFYYWWDXXXXX.

  • Référence commerciale de l'unité de contrôle au format LV8XXXX.

Vous devez utiliser ce numéro d'identification pour enregistrer l'unité de contrôle Micrologic X.

L'enregistrement de l'unité de contrôle Micrologic X active le suivi et la traçabilité des enregistrements récents.

Type d'unité de contrôle Micrologic X

Ce code indique le type de l'unité de contrôle Micrologic X :

  • Le nombre (par exemple 3.0) définit les types de protection fournis par l'unité de contrôle.

  • La lettre (X) identifie la gamme.

Calibreur Micrologic X

Les plages de protection dépendent du courant nominal In, défini par le calibreur présent dans l'unité de contrôle Micrologic X.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.