0614IB1702

Réarmement des appareils Masterpact MTZ

Conditions requises pour le réarmement

Après un déclenchement, l'appareil doit être réarmé avant de le fermer.

Le réarmement est possible quel que soit le mode de contrôle.

Réarmement du mécanisme des appareils Masterpact MTZ1

Il existe différentes façons de réarmer l'appareil, selon sa configuration et ses accessoires :

Type de réarmement

Accessoires

Action de réarmement

Mécanique

—

Actionnez le bouton-poussoir de réarmement après déclenchement situé sur la face avant de l'appareil. Cette action de réarmement est toujours possible. En actionnant le bouton-poussoir de réarmement après déclenchement, vous réarmez le commutateur de déclenchement surintensité (SDE), ce qui permet à l'appareil de se fermer.

Automatique
(Réarmement automatique RAR)


Bobine de fermeture communicante (XF diag&com) ou standard (XF)


Après un déclenchement, le réarmement automatique RAR permet à l'appareil de se fermer sans que le bouton-poussoir de réarmement après déclenchement soit actionné. Cette option nécessite l'utilisation de la bobine de fermeture (XF).

Le témoin mécanique et le commutateur de déclenchement surintensité (SDE) restent en position Défaut détecté.

Pour réinitialiser le commutateur de déclenchement surintensité (SDE) et le témoin mécanique, actionnez le bouton-poussoir de réarmement après déclenchement.

Moteur de réarmement du ressort (MCH)

Bouton-poussoir externe
(réarmement à distance électrique RES)


Bouton-poussoir externe


Appuyez sur le bouton-poussoir externe connecté au réarmement à distance électrique (RES) via le bornier du client.

Cette option nécessite l'utilisation de la bobine de fermeture (XF).

Le réarmement à distance électrique (RES) réinitialise le commutateur de déclenchement surintensité (SDE) et le témoin mécanique, et permet à l'appareil de se fermer.

NOTE: Le réarmement à distance électrique (RES) ne peut pas être installé si SDE2 est déjà installé.

Réarmement à distance électrique (RES)


Bobine de fermeture communicante (XF diag&com) ou standard (XF)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.