Réarmement du disjoncteur après un déclenchement causé par un échec d'autotest de l'unité de contrôle Micrologic X
Séquence de réarmement d'un disjoncteur Masterpact MTZ1
Le tableau qui suit présente la séquence d'actions à effectuer après un déclenchement dû à un défaut électrique. Chaque action est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.
|
Etape |
Description |
|---|---|
|
1 |
Identifiez la cause du déclenchement à l'aide de l'IHM de l'unité de contrôle Micrologic X. |
|
2 |
Acquittez le message de déclenchement sur l'unité de contrôle .Micrologic X. |
|
3 |
Corrigez le défaut électrique sur le réseau. |
|
4 |
Inspectez le disjoncteur et le tableau après un court-circuit. |
|
5 |
Réarmez le disjoncteur (voir Réarmement des appareils Masterpact MTZ). |
|
6 |
Lorsque le disjoncteur est prêt-à-fermer, refermez-le (voir Fermeture du mécanisme des Masterpact MTZ1).. |
Identification de la cause de déclenchement des disjoncteurs Masterpact MTZ
|
Voyants d'état |
Ecran Micrologic X |
Voyants de cause de déclenchement |
Cause probable |
|---|---|---|---|
Le voyant Ready est éteint Le voyant de service est rouge fixe. |
Tous les voyants sont allumés. |
Echec de l'autotest de l'unité de contrôle Micrologic (voir Réarmement du disjoncteur après un déclenchement causé par un échec d'autotest de l'unité de contrôle Micrologic X). |
Acquittement de messages de déclenchement sur l'écran d'affichage Micrologic X
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Appuyez sur OK. L'écran affiche :
|
|
2 |
Consultez la liste des causes de déclenchement possibles dans le tableau suivant et effectuez les actions recommandées. |
|
3 |
Appuyez sur OK pour acquitter le déclenchement et revenir au menu Accueil. |
|
4 |
Maintenez le bouton de test/acquittement enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser l'unité de contrôle. Les voyants de cause de déclenchement et de service s'éteignent. |
Actions recommandées suite à un déclenchement causé par un autotest incorrect de l'unité de contrôle Micrologic X
|
Code |
Message de déclenchement |
Description |
Action recommandée |
|---|---|---|---|
|
0x1400 0x1404 0x1405 0x1406 0x1416 |
Dysfonction majeure auto-test UC |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un dysfonctionnement majeur de celle-ci. NOTE: L'unité de contrôle peut déclencher ou ne pas
déclencher le disjoncteur en fonction de la configuration de
de position de repli.
|
Contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric pour remplacer l'unité de contrôle. |
|
0x1402 |
Capteur de courant interne déconnecté |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté qu'un capteur interne du disjoncteur a été déconnecté. |
Contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric pour remplacer l'unité de contrôle. |
|
0x1403 |
ENCT déconnecté |
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté que le capteur de courant neutre externe du disjoncteur a été déconnecté. |
Reconnectez le capteur de courant neutre externe (ENCT). |
|
0x6407 |
Déclenchement auto-diagnostic |
L'unité de contrôle a déclenché le disjoncteur pour une raison inconnue. |
Contactez le service d'assistance sur site de Schneider Electric pour remplacer l'unité de contrôle. |