0614IB1702

Condiciones para activar la función ERMS

La función de ajuste de mantenimiento de reducción de energía (ERMS) está disponible cuando se ha comprado e instalado el módulo digital de ajustes de mantenimiento de reducción de energía en la unidad de control Micrologic X.

Principios de funcionamiento de la función de ajuste de mantenimiento de reducción de energía (ERMS)

La función ERMS puede activarse tal como se indica a continuación:

  • Con la aplicación móvil Masterpact MTZ (protegida con contraseña).
    Hay un bloqueo digital entre un smartphone que ejecuta la aplicación móvil de Masterpact MTZ y la unidad de control Micrologic X.

  • Utilizando un selector externo conectado al módulo de conmutación ERMS opcional (ESM).
    El módulo ESM se instala en el interruptor automático y se conecta a un selector externo, que se puede bloquear con un candado. La función ERMS se activa girando el selector externo.

La función ERMS se puede activar con la aplicación móvil de Masterpact MTZ (protegida con contraseña) y un selector externo.

La función ERMS debe desactivarla la interfaz que la ha activado:

  • Si se activa en un smartphone, debe desactivarla el mismo smartphone.

  • Si la ha activado el conmutador ERMS externo conectado al módulo ESM, debe desactivarla el conmutador ERMS.

  • Si se ha activado tanto con un smartphone como con un conmutador ERMS, se debe desactivar tanto con el smartphone como con el conmutador ERMS.

Mientras la función ERMS está activada:

  • Se enciende un LED azul (A) en la parte frontal de la unidad de control Micrologic X.

  • El desplazamiento de Vista rápida se interrumpe y se muestra el mensaje ERMS activado con retroiluminación azul.

  • Todas las pantallas, a excepción de los mensajes emergentes, se muestran con retroiluminación azul.

Para obtener más información, consulte Unidad de control Micrologic X - Guía del usuario (véase Documentos relacionados).

Activación de la función ERMS

AVISO
RIESGO DE PÉRDIDA DE POTENCIA
Compruebe que la protección del ajuste de mantenimiento de reducción de energía (ERMS) esté correctamente configurada antes de activar la función.
Si no se siguen estas instrucciones, se puede producir una pérdida de servicio por una interrupción de la alimentación.

ERMS se puede activar de diferentes maneras, según la configuración del dispositivo y sus accesorios:

Tipo

Accesorios

Acción

Mediante la aplicación móvil de Masterpact MTZ

—

Envíe un comando desde la aplicación móvil de Masterpact MTZ para activar la función ERMS mediante una comunicación inalámbrica Bluetooth o una conexión USB OTG. La acción está protegida con contraseña.

Mediante un selector externo conectado al módulo ESM.

  • Módulo de conmutación ERMS (ESM)

  • Selector externo

Coloque el selector externo en la posición de activado.

Desactivación de la función de ajuste de mantenimiento de reducción de energía (ERMS)

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Antes de desactivar la función de ajuste de mantenimiento de reducción de energía (ERMS):
  • Inspeccione detenidamente su zona de trabajo y retire cualquier herramienta u objeto del interior de la instalación.
  • Asegúrese de que todo el personal esté alejado del equipo y de que todos los dispositivos, puertas y tapas estén colocados en su lugar.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Una función de bloqueo digital establece un bloqueo digital entre un smartphone en el que se ejecuta la aplicación móvil de Masterpact MTZ y la unidad de control Micrologic X cuando el smartphone activa ERMS. La función de bloqueo digital garantiza que, cuando un smartphone activa la función ERMS, el mismo smartphone debe desactivarla.

La manera de desactivar la función ERMS depende de cómo se haya activado:

Tipo

Accesorios

Acción

Mediante la aplicación móvil de Masterpact MTZ

—

Desactive la función ERMS en el mismo smartphone que la ha activado.

A través de un selector externo

  • Módulo de conmutación ERMS (ESM)

  • Selector externo

Ponga el selector externo en la posición de desactivado.

A través de la aplicación móvil de Masterpact MTZ y un selector externo

  • Módulo de conmutación ERMS (ESM)

  • Selector externo

  • Desactive la función ERMS en el mismo smartphone que la ha activado.

  • Ponga el selector externo en la posición de desactivado.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.