0614IB1702

Modos de control de Masterpact MTZ1

El modo de control de la unidad de control Micrologic X establece cómo se controlan las funciones de apertura y cierre del interruptor automático.

Existen dos modos de control: manual y automático.

El modo manual sólo acepta órdenes realizadas mediante uno de los siguientes métodos:

  • Los botones mecánicos de la parte frontal del interruptor automático.

  • El botón pulsador externo conectado a la bobina de disparo de falta de tensión (MN)/disparo por derivación (MX)/cierre por derivación (XF).

  • El botón pulsador de cierre eléctrico (BPFE).

El modo automático tiene dos ajustes: local o remoto. Todas las órdenes aceptadas en el modo manual se aceptan en el modo automático, así como las órdenes de comunicación local o remotas, tal como se muestra a continuación:

  • Automático local: el operador se tiene que encontrar cerca del interruptor automático para establecer la comunicación y sólo se aceptan las órdenes enviadas desde una fuente local mediante comunicación:

    • Software Ecoreach mediante la conexión USB.

    • Aplicación móvil de Masterpact MTZ mediante Bluetooth con el Módulo digital de asistente de funcionamiento del Masterpact.

  • Automático remoto: No es necesario que el operador esté junto al interruptor automático para establecer comunicación y sólo se aceptan las órdenes enviadas desde una fuente remota a través de la red de comunicación.

NOTA: El software Ecoreach conectado a través de la red de comunicación se puede utilizar para enviar comandos de control al interruptor automático.

La configuración de fábrica del modo de control es Automático remoto.

Funcionamiento de Masterpact MTZ según la configuración del modo de control

La tabla siguiente resume las operaciones de apertura y cierre disponibles, según el modo de control configurado:

Modo de control

Tipo de orden y método de entrega

Mecánico

Eléctrico

Mediante comunicación

Botón pulsador

BPFE

Punto a punto (bobina de disparo)

Módulo IO*

Software Ecoreach mediante USB

Aplicación móvil de Masterpact MTZ mediante Bluetooth + Módulo digital de asistente de funcionamiento del Masterpact

Ethernet Modbus/TCP

Páginas web IFE/IEFE

Manual

Auto: Local

Automático: remoto

Funcionamiento de Masterpact MTZ en modo manual

  1. Unidad de control Micrologic X

  2. Módulo de puerto ULP

  3. Interfaz Ethernet incorporada (EIFE)

  4. Mecanismo del interruptor automático

  5. Módulo de aplicación de entrada/salida (IO)

Operaciones de apertura y cierre disponibles en modo Manual:

  • 0: botón pulsador de apertura mecánica

  • 1: botón pulsador de cierre mecánico

  • BPFE: botón pulsador de cierre eléctrico

  • Botones pulsadores externos conectados por el cliente a:

    • XF: cierre por derivación estándar o comunicante y de diagnóstico

    • MX: disparo por derivación estándar o comunicante y de diagnóstico

    • MN: bobina de disparo de falta de tensión estándar o de diagnóstico

Funcionamiento de Masterpact MTZ en modo automático local

  1. Unidad de control Micrologic X

  2. Módulo de puerto ULP

  3. Interfaz Ethernet incorporada (EIFE)

  4. Mecanismo del interruptor automático

  5. Módulo de aplicación de entrada/salida (IO)

Operaciones de apertura y cierre disponibles en modo Auto: Local

  • 0: botón pulsador de apertura mecánica

  • 1: botón pulsador de cierre mecánico

  • BPFE: botón pulsador de cierre eléctrico

  • Botones pulsadores externos conectados por el cliente a:

    • XF: cierre por derivación comunicante y de diagnóstico

    • MX: disparo por derivación comunicante y de diagnóstico

    • MN: bobina de disparo de falta de tensión estándar o de diagnóstico

  • IO: con la aplicación predefinida de funcionamiento del interruptor del módulo IO configurada en modo de control local

  • Software Ecoreach: comando enviado a través de conexión USB

  • Aplicación móvil de Masterpact MTZ con Módulo digital de asistente de funcionamiento del Masterpact: a través de comunicación inalámbrica de baja energía Bluetooth

Funcionamiento de Masterpact MTZ en modo automático remoto

  1. Unidad de control Micrologic X

  2. Módulo de puerto ULP

  3. Interfaz Ethernet incorporada (EIFE)

  4. Mecanismo del interruptor automático

  5. Módulo de aplicación de entrada/salida (IO)

Operaciones de apertura y cierre disponibles en modo automático remoto

  • 0: botón pulsador de apertura mecánica

  • 1: botón pulsador de cierre mecánico

  • BPFE: botón pulsador de cierre eléctrico

  • Botones pulsadores externos conectados por el cliente a:

    • XF: cierre por derivación comunicante y de diagnóstico

    • MX: disparo por derivación comunicante y de diagnóstico

    • MN: bobina de disparo de falta de tensión estándar o de diagnóstico

  • IO: con la aplicación predefinida de funcionamiento del interruptor del módulo IO configurada en modo de control remoto

  • Comando de comunicación remota a través de la interfaz IFE o EIFE

Configuración del modo de control de Micrologic X

El modo automático o manual se puede establecer tal como se indica a continuación:

  • En la pantalla de Micrologic X, en Inicio → Configuración → Comunicación → Modo control → Modo.

  • Con la aplicación móvil de Masterpact MTZ mediante una conexión Bluetooth o USB OTG.

El modo local o remoto se puede establecer tal como se indica a continuación:

  • Cuando el módulo IO se utiliza con la aplicación predefinida de funcionamiento del interruptor, el modo local o remoto se define únicamente mediante el selector del modo de control conectado a una entrada digital I1 del módulo IO.

  • Cuando el módulo IO no se utiliza con la aplicación predefinida de funcionamiento del interruptor, el modo local o remoto se puede establecer tal como se indica a continuación:

    • Con el software Ecoreach a través de una conexión USB.

    • Con la aplicación móvil de Masterpact MTZ mediante una conexión Bluetooth o USB OTG.

NOTA:
  • El modo local o remoto no se puede establecer en la pantalla de Micrologic X.

  • Cuando se establece el modo automático, el modo de control es automático local o automático remoto, en función de la última configuración.

Visualización del modo de control de Micrologic X

El modo de control (Manual, Auto: Local o Auto: Remoto) se visualiza tal como se indica a continuación:

  • En la pantalla de Micrologic X, en Inicio → Configuración → Comunicación → Modo control → Modo.

  • Con el software Ecoreach mediante la conexión USB.

  • Con la aplicación móvil de Masterpact MTZ mediante una conexión Bluetooth o USB OTG.

  • En las páginas web de IFE/EIFE.

  • Mediante un controlador remoto a través de la red de comunicación.

Eventos predefinidos del modo de control de Micrologic X

Al cambiar la configuración del modo de control se generan los siguientes eventos:

Evento

Historial

Gravedad

Modo manual activado

Funcionamiento

Baja

Modo local activado

Funcionamiento

Baja

Error de configuración IO y CU: modo local/remoto

Configuración

Media

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.