0614IB1702

Dispositivo seccionable Masterpact MTZ1

Definición del modelo seccionable de Masterpact MTZ1

Un aparato seccionable está compuesto por el interruptor automático o interruptor (el aparato Masterpact también denominado pieza móvil) y el zócalo (o pieza fija).

Descripción de la parte móvil de Masterpact MTZ1

  1. Maneta de transporte

  2. Cámara de corte

  3. Botón de rearme después de defecto

  4. Botón pulsador de apertura

  5. Botón pulsador de cierre

  6. Cubierta del bloque de contactos desconectable

  7. Cubierta frontal

  8. Maneta de rearme del mando de cierre

  9. Cubierta de enclavamiento para botón pulsador (VBP) (opcional)

  10. Placa de características

  11. Testigo de rearme del aparato y de posición "preparado para cerrar"

  12. Testigo de posición de los contactos principales

  13. Ventana para consultar el contador de maniobras mecánico (opcional) (CDM)

  14. Unidad de control

  15. Tapa transparente de la unidad de control

Descripción de los accesorios del modelo seccionable de Masterpact MTZ1

En la siguiente imagen se muestran los accesorios disponibles para la parte móvil de un aparato seccionable. Para Z1 y Z2, consulte las imágenes siguientes.

  1. Función de rechazo de zócalo

  2. Bloque de contactos desconectable

  3. Interruptores auxiliares (OF) (suministrados de serie)

  4. Motor de rearme del mando de cierre (MCH)

  5. Contador de maniobras mecánico (CDM)

  6. Conmutador de disparo por sobreintensidad (SDE1)

  7. Conmutador opcional de disparo por sobreintensidad (SDE2) o rearme eléctrico a distancia (RES)

  8. Microinterruptor

  9. Contactos programables (M2C)

  10. Módulo de seccionamiento

  11. Bobina de disparo de falta de tensión (MN) o disparo por derivación (MX2)

  12. Cierre por derivación (XF)

  13. Disparo por derivación (MX1)

  14. Contacto preparado para cerrar (PF)

  15. Enclavamiento en posición "abierto" (VSPO) (incompatible con el botón pulsador BPFE)

  16. Bloqueo de posición abierta por candados (VCPO)

  17. Botón pulsador de cierre eléctrico (BPFE)

Descripción del zócalo de Masterpact MTZ1

La imagen siguiente muestra el zócalo estándar.

 
  1. Empuñadura de maniobra

  2. Borneros para accesorios estándar

  3. Placa de identificación del bornero

  4. Bloqueo del zócalo mediante candados

  5. Indicador de posición de la parte móvil

  6. Inserción de la manivela de enchufado

  7. Botón liberador de parada

  8. Ubicación de la manivela

  9. Manivela

  10. Empuñadura seccionable

  11. Riel de extensión

  12. Pantalla aislante superior (opcional para dispositivos UL/ANSI)

  13. Pantalla aislante inferior (opcional para dispositivos UL/ANSI)

  14. Función de rechazo de zócalo (opcional para dispositivos IEC)

Descripción de los accesorios del zócalo de Masterpact MTZ1

Accesorios disponibles para el zócalo.

  1. Borneros para accesorios opcionales

  2. Cable entre el módulo de puerto ULP y la interfaz EIFE

  3. Interfaz Ethernet incorporada (EIFE)

  4. Bloqueo del zócalo con cerraduras (VSPD)

  5. Enclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela con puerta abierta (VPOC)

  6. Tapa de la regleta de bornes (CB)

  7. Enclavamiento de puerta (VPEC)

Descripción del bornero del zócalo de Masterpact MTZ1

Bornero suministrado de serie

Bornero para accesorios opcionales

Bloque

Marcas

Descripción

Estándar u opcional

A

CE2-CE3

2 contactos en posición conectada (CE)

Opcional

B

COM

Bornero para la fuente de alimentación externa de la unidad de control Micrologic X

Estándar

o módulo de puerto ULP

Opcional

UC1

Enclavamiento selectivo de zona (ZSI), trafo rectangular o módulo de entrada MDGF

Estándar

UC2

Sensores externos neutros, trafo rectangular o módulo de entrada MDGF

Estándar

SDE2/RES

Conmutador de disparo por sobreintensidad 2 (SDE2) o rearme eléctrico a distancia (RES)

Opcional

MTC/UC4/ESM

Contacto programable (M2C) o conector de tensión externo

Opcional

UC3

Conector de tensión

  • De serie en aparatos 3P

  • Opcional en aparatos 4P

SDE1

Conmutador de disparo por sobreintensidad 1 (SDE1)

Estándar

MN/MX2

Bobina de disparo de falta de tensión (MN) o
disparo por derivación (MX2)

Opcional

MX1

Disparo por derivación (MX1)

Opcional

XF

Cierre por derivación (XF)

Opcional

PF

Contacto preparado para cerrar (PF)

Opcional

MCH

Motor de rearme del mando de cierre (MCH)

Opcional

OF1-OF4

4 interruptores auxiliares (OF)

Estándar

C (no EIFE)

CD1-CD2

2 contactos en posición desconectada (CD)

Opcional

CE1

1 contacto en posición conectada (CE)

Opcional

CT1

1 contacto en posición de prueba (CT)

Opcional

D (con EIFE)

EIFE

Interfaz Ethernet incorporada (EIFE)

Opcional

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.