0614IB1702

Acciones de enclavamiento de Masterpact MTZ1

Una acción de enclavamiento es una operación de bloqueo automática proporcionada por los accesorios de enclavamiento añadidos al zócalo o al dispositivo Masterpact MTZ1.

Dispone de varios accesorios de enclavamiento opcionales para el dispositivo y el zócalo Masterpact MTZ1. Para obtener una lista completa de los enclavamientos disponibles, consulte el documento Interruptores automáticos y conmutadores Masterpact MTZ - Catálogo (0614CT1701) disponible en el sitio web de Schneider Electric.

Para ver instrucciones de instalación detalladas de enclavamientos instalables in situ, consulte las instrucciones de instalación suministradas con esos accesorios.

Función de rechazo del zócalo de Masterpact MTZ1

La función de rechazo del zócalo permite instalar un dispositivo Masterpact MTZ1 sólo en un zócalo que tenga características compatibles.

Los pines de rechazo del zócalo ofrecen más de 100 combinaciones distintas que se pueden seleccionar de modo que un aparato sólo se pueda montar en un zócalo con una combinación coincidente.

Rechazo del zócalo de Masterpact MTZ1

El uso de los pines de rechazo del zócalo es opcional. Para cada aparato se requiere un accesorio de rechazo de zócalo.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE35465 disponible en el sitio web de Schneider Electric.

Ubicaciones de los pines de rechazo del zócalo de Masterpact MTZ1

En la ilustración siguiente se muestra la asignación de pines en el zócalo y el aparato, respectivamente.

La combinación de pines seleccionada en el zócalo debe corresponder con la seleccionada en el aparato (consulte la tabla siguiente). Por ejemplo, la combinación ABC en el zócalo se corresponde con la combinación 45 en el dispositivo.

Los pines del zócalo tienen la etiqueta 1, 2, 3, 4, 5.

Los pines del dispositivo tienen las etiquetas A, B, C, D, E.

Combinaciones recomendadas de pines de rechazo del zócalo Masterpact MTZ1

A continuación se encuentran las combinaciones de pines recomendadas:

Pines en el zócalo

Pines en el aparato

Pines en el zócalo

Pines en el aparato

45

ABC

15

BCD

35

ABD

14

BCE

34

ABE

145

BC

345

AB

13

BDE

25

ACD

135

BD

24

ACE

134

BE

245

CA

12

CDE

23

ADE

125

CD

235

AD

124

CE

234

AE

123

DE

Enclavamiento de puerta (VPEC) de Masterpact MTZ1

Con el enclavamiento de puerta:

  • La puerta del equipo está bloqueada y no se puede abrir cuando el aparato seccionable está en la posición conectada o de prueba.

  • La puerta del equipo se puede abrir si el aparato seccionable está en la posición desconectada.

  • La puerta del equipo se puede cerrar si el aparato seccionable está en cualquier posición.

Accesorio de enclavamiento de puerta (VPEC)

El accesorio de enclavamiento de puerta (VPEC) es un accesorio opcional montado en el lado izquierdo o derecho del zócalo. Cada zócalo necesita un enclavamiento de puerta.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE35519 disponible en el sitio web de Schneider Electric.

Uso del accesorio VPEC de Masterpact MTZ1 para bloquear la puerta del equipo

Paso

Acción

1

Cierre la puerta del equipo.

2

Ponga el aparato en la posición de prueba o conectada (consulte Conexión de Masterpact MTZ1).

3

Compruebe que la puerta del equipo esté bloqueada.

Desbloqueo de la puerta del equipo bloqueada con un accesorio VPEC de Masterpact MTZ1

Paso

Acción

1

Ponga el aparato en la posición desconectada (consulte Desconexión de Masterpact MTZ1).

2

Compruebe que la puerta del equipo esté desbloqueada.

Enclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela con puerta abierta (VPOC) de Masterpact MTZ1

Con el enclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela instalado, un dispositivo seccionable Masterpact MTZ1 no se puede conectar ni desconectar si la puerta del equipo está abierta porque no se puede insertar la manivela.

Enclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela con puerta abierta (VPOC)

Enclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela con puerta abierta VPOC opcional se puede instalar en el lado derecho del zócalo.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE35520 disponible en el sitio web de Schneider Electric.

Activación del enclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela VPOC

Paso

Acción

1

Inserte el enclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela.

2

Mantenga pulsado el botón pulsador de apertura y, a continuación, asegúrese de que la manivela no pueda introducirse en la inserción correspondiente cuando la puerta del equipo se encuentra abierta.

3

Mantenga pulsado el botón pulsador de apertura y, a continuación, asegúrese de que la manivela puede introducirse en la inserción correspondiente cuando la puerta del equipo se encuentra cerrada.

Desactivación del enclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela VPOC

Paso

Acción

1

Extraiga el enclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela.

2

Mantenga pulsado el botón pulsador de apertura y, a continuación, asegúrese de que la manivela puede introducirse en la inserción correspondiente cuando la puerta del equipo se encuentra abierta o cerrada.

Enclavamiento por cable aparato/puerta (IPA) de Masterpact MTZ1

Si está instalado el interenclavamiento por cable aparato/puerta, la puerta no se puede abrir si el dispositivo está cerrado y el dispositivo no se puede cerrar si la puerta está abierta.

El interenclavamiento por cable aparato/puerta se compone de una placa, una cerradura y un cable. Se monta en el lado derecho del dispositivo.

Si está instalado el interenclavamiento, no se puede implementar el interenclavamiento mecánico para interruptores de transferencia.

Descripción del enclavamiento por cable dispositivo/puerta (IPA) de Masterpact MTZ1

El enclavamiento por cable dispositivo/puerta (IPA) es un accesorio opcional.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE35521 disponible en el sitio web de Schneider Electric.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.