0614IB1702

Accesorios de funcionamiento de Masterpact MTZ1

Accesorios Masterpact cierre por derivación (XF), disparo por derivación (MX) y bobina de disparo de falta de tensión (MN)

El cierre por derivación (XF), el disparo por derivación (MX) y la bobina de disparo de falta de tensión (MN) son accesorios opcionales que se instalan en el interior del aparato. Pueden ser de tipo estándar o de tipo de diagnóstico y comunicación (estándar o con función de diagnóstico para la bobina de disparo de falta de tensión [MN]).

Los accesorios XF, MX y MN estándar pueden tener acciones de tipo impulso o acciones mantenidas, en función de los comandos de entrada.

Cierre por derivación (XF) Masterpact

El cierre por derivación (XF) Masterpact está disponible como estándar o con la función de diagnóstico y comunicación.

El cierre por derivación cierra el interruptor automático de forma instantánea cuando recibe alimentación siempre que el mecanismo de muelle resorte esté cargado. La duración mínima de la orden de funcionamiento de pulso debe ser de 200 ms.

Para obtener información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:

  • Cierre por derivación estándar (XF): NVE40749

  • Cierre por derivación para diagnóstico y comunicación (XF diag&com): NVE40766

Disparo por derivación (MX) Masterpact

El disparo por derivación (MX) Masterpact está disponible como estándar o con la función de diagnóstico y comunicación.

El disparo por derivación abre al instante el interruptor automático cuando recibe alimentación. La duración mínima de la orden de funcionamiento de pulso debe ser de 200 ms. El disparo estándar de MX bloquea el interruptor automático en la posición ABIERTO si se mantiene el comando.

Para obtener información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:

  • Disparo por derivación estándar (MX): NVE40749

  • Disparo por derivación para diagnóstico y comunicación (MX diag&com): NVE40766

Bobina de disparo de falta de tensión (MN) Masterpact

La bobina de disparo de falta de tensión Masterpact (MN) está disponible como estándar o con la función de diagnóstico y comunicación.

La bobina de disparo de falta de tensión abre instantáneamente el interruptor automático cuando su tensión de alimentación cae hasta un valor situado entre el 35 % y el 70 % de su tensión nominal. Si la bobina no tiene alimentación, no se puede cerrar el interruptor automático, de forma manual o eléctrica. Cualquier intento de cerrar el interruptor automático no tiene ningún efecto en los contactos principales. El cierre del interruptor automático se vuelve a activar cuando la tensión de alimentación de la bobina vuelve al 85 % de su valor nominal.

Para obtener información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:

  • Bobina de disparo de falta de tensión estándar (MN): NVE40749

  • Bobina de disparo de falta de tensión para diagnóstico (MN diag): NVE40766

Módulo de seccionamiento interno de comunicación de Masterpact

El módulo de seccionamiento interno para las unidades de control Micrologic X proporciona un seccionamiento doble conforme a IEC 60664-1 (hasta 12 kV). También proporciona aislamiento entre el cierre por derivación para diagnóstico y comunicación (XF diag&com), el disparo por derivación para diagnóstico y comunicación (MX diag&com), la bobina de disparo de falta de tensión para diagnóstico (MN diag) y el botón pulsador de cierre eléctrico (BPFE).

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE40748 en el sitio web de Schneider Electric.

Botón pulsador de cierre eléctrico (BPFE) Masterpact

El botón pulsador de cierre eléctrico (BPFE) lleva a cabo el cierre eléctrico del interruptor automático. Tiene en cuenta las condiciones internas de cierre del aparato y las condiciones externas que forman parte del sistema de control y supervisión de la instalación. Se conecta a los cierres por derivación estándar (XF) o al cierre por derivación para comunicación (XF diag&com).

Si se utiliza el BPFE, se recomienda bloquear el acceso al botón pulsador de cierre mediante el accesorio VBP, debido a que el botón pulsador de cierre no tiene en cuenta las condiciones internas ni externas.

Este accesorio opcional se monta en la cubierta frontal del aparato.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE40773 en el sitio web de Schneider Electric.

Contacto preparado para cerrar (PF) Masterpact

El contacto preparado para cerrar (PF) indica remotamente que el interruptor automático está preparado para cerrarse.

Indica que el interruptor automático está listo para cerrarse cuando:

  • El interruptor automático está en posición abierta.

  • El mecanismo de muelle resorte está cargado.

  • No hay ninguna orden de apertura pendiente.

Este accesorio opcional está montado en el interior del dispositivo.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE35466 en el sitio web de Schneider Electric.

Motor de rearme del mando de cierre (MCH) Masterpact

Se trata de un accesorio opcional que se monta en el interior del dispositivo.

El motor de rearme del mando de cierre (MCH) carga automáticamente el mecanismo de muelle resorte cuando el interruptor automático está cerrado, lo que permite el cierre instantáneo del interruptor automático tras la apertura.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE35483 disponible en el sitio web de Schneider Electric.

Rearme eléctrico a distancia (RES) Masterpact

Se trata de un accesorio opcional que se monta en el interior del dispositivo.

Tras el disparo, esta función rearma el conmutador de disparo por sobreintensidad (SDE) y el testigo mecánico, y permite el cierre del interruptor automático.

Con esta opción es necesario utilizar una orden de cierre (XF).

El conmutador de disparo por sobreintensidad adicional (SDE2) no es compatible con RES.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE35503 disponible en el sitio web de Schneider Electric.

Módulo de conmutación ERMS (ESM) Masterpact

El módulo de conmutación ERMS (ESM) es un accesorio opcional que se encuentra instalado dentro del aparato.

Permite activar la configuración de protección de ERMS mediante un selector externo. El módulo ESM funciona junto con el módulo digital ERMS, que también es necesario instalar.

El módulo de conmutación ERMS (ESM) no es compatible con los contactos programables de M2C porque están instalados en el mismo lugar físico.

Kit de conexión a tierra (KMT) Masterpact

El kit de conexión a tierra (KMT) permite conectar a tierra el mecanismo del interruptor automático cuando se retira la cubierta frontal. La conexión a tierra se realiza a través del zócalo para la versión seccionable y a través de la placa de montaje lateral para la versión fija.

Este accesorio opcional está montado en el interior del dispositivo.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE35480 en el sitio web de Schneider Electric.

Contador de maniobras mecánico (CDM) Masterpact

El contador de maniobras mecánico (CDM) cuenta el número de ciclos de funcionamiento y está visible en el panel frontal. Es compatible con las funciones de control manual y eléctrico.

Este accesorio opcional está montado en el interior del dispositivo.

Este accesorio es obligatorio para todos los sistemas inversores de redes.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE35485 en el sitio web de Schneider Electric.

Módulo de puerto ULP de Masterpact

El módulo de puerto ULP es opcional en el aparato fijo y estándar en el aparato seccionable. Está montado con los borneros del aparato.

El módulo de puerto ULP:

  • Alimenta la unidad de control Micrologic X.

  • Integra la terminación ULP.

  • Permite la conexión de módulos ULP externos, como el módulo IO o la interfaz IFE Ethernet.

Aparato fijo

Aparato seccionable

Para obtener información sobre la instalación de accesorios, consulte las hojas de instrucciones disponibles en el sitio web de Schneider Electric:

  • Módulo de puerto ULP para modelo fijo de Masterpact MTZ2/MTZ3: NVE40791.

  • Módulo de puerto ULP para modelo seccionable de Masterpact MTZ2/MTZ3: NVE40797.

Interfaz Ethernet incorporada (EIFE) Masterpact

La interfaz Ethernet incorporada (EIFE) permite la conexión de interruptores automáticos Masterpact MTZ seccionables a una red Ethernet. Proporciona acceso digital a todos los datos entregados por la unidad de control Micrologic X.

Además, supervisa la posición del dispositivo en el zócalo: conectada, prueba y desconectada.

Este accesorio opcional se monta en el zócalo del aparato seccionable.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones NVE23550 en el sitio web de Schneider Electric.

Para obtener información sobre el uso de accesorios, consulte el manual Enerlin’X - Interfaz Ethernet incorporada EIFE para un interruptor automático Masterpact MTZ seccionable - Guía del usuario (DOCA0106EN), disponible en el sitio web de Schneider Electric.

Interfaz Ethernet (IFE) Masterpact para un interruptor automático

La interfaz Ethernet (IFE) proporciona acceso Ethernet para un único aparato. El aparato se conecta a la interfaz IFE a través del módulo de puerto ULP y un cable ULP prefabricado.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones HRB49218 en el sitio web de Schneider Electric.

Para obtener información acerca del uso de accesorios, consulte Enerlin’X Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático - Guía del usuario (DOCA0084EN), disponible en el sitio web de Schneider Electric.

Servidor de panel Ethernet (IFE) Masterpact

El servidor de panel Ethernet (IFE) proporciona acceso Ethernet a uno o varios interruptores automáticos. Permite las siguientes arquitecturas de comunicación:

  • Un único interruptor automático conectado al servidor IFE a través del módulo de puerto ULP.

  • Hasta 20 interruptores automáticos, que incluyen hasta 12 aparatos Compact NSX, a través de la interfaz IFM Modbus-SL (RTU) para un interruptor automático apilado en el servidor IFE.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones HRB49218 en el sitio web de Schneider Electric.

Para obtener información acerca del uso de accesorios, consulte Enerlin’X Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático - Guía del usuario (DOCA0084EN) en el sitio web de Schneider Electric.

Interfaz IFM Modbus-SL (RTU) Masterpact para un interruptor automático

La interfaz IFM Modbus-SL (RTU) proporciona acceso desde un único aparato a una red de comunicación de línea serie Modbus. El aparato se conecta a la interfaz IFM a través del módulo de puerto ULP y un cable ULP prefabricado.

Para obtener información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: https://www.schneider-electric.us/en/download/document/NVE85393/.

Módulo de aplicación de entrada/salida IO Masterpact

El módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático es un componente de la arquitectura ULP.

El módulo de aplicación de entrada/salida IO utiliza aplicaciones integradas para mejorar las funciones de control y supervisión. Sus recursos son:

  • Seis entradas digitales con alimentación propia para contacto seco NA y NC o contadores de impulsos.

  • Tres salidas digitales que son relés biestables (5 A como máximo).

  • Una entrada analógica para un sensor de temperatura Pt100.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones HRB49217 en el sitio web de Schneider Electric.

Para obtener información acerca del uso de accesorios, consulte Enerlin’X Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático - Guía del usuario (0613IB1317) en el sitio web de Schneider Electric.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.