0614IB1702

Ámbito de Masterpact MTZ1

Descripción del alcance de Masterpact MTZ1

La gama de interruptores automáticos y conmutadores Masterpact MTZ1 ofrece valores nominales de corriente de 800 a 1600 A para sistemas de alimentación de CA de hasta 600 V CA. La gama queda cubierta por un solo tamaño de bastidor.

Los dispositivos Masterpact MTZ1 están disponibles para los siguientes sistemas de alimentación:

  • Tres polos (3P)

  • Cuatro polos (4P)

Los aparatos están disponibles en los tipos de instalación siguientes:

  • Aparatos fijos

  • Aparatos seccionables

Para obtener información completa sobre modelos de interruptores automáticos y conmutadores, tamaños de bastidor, poderes de corte, tamaños de sensores y unidades de disparo disponibles, consulte el documento Interruptores automáticos y conmutadores Masterpact MTZ - Catálogo (0614CT1701).

Convención del alcance de Masterpact MTZ1

En esta guía, el término aparato Masterpact MTZ hace referencia a interruptores automáticos y conmutadores.

Interruptores automáticos Masterpact MTZ1

Están disponibles los poderes de corte siguientes:

  • H, N, N1: nivel de cortocircuito elevado

  • L, L1, LF: nivel de cortocircuito extremadamente elevado con limitación de corriente fuerte y discriminación significativa

Los interruptores automáticos están equipados con una unidad de control Micrologic™ X.

Para obtener información completa sobre los modelos de interruptores automáticos, tamaños de bastidor, poderes de corte, valores nominales de sensores y unidades de control disponibles, consulte el documento Interruptores automáticos y conmutadores Masterpact MTZ - Catálogo (0614CT1701).

Posición neutra de Masterpact MTZ1 en dispositivos de cuatro polos (4P)

En aparatos de cuatro polos, el neutro está en el lado izquierdo de serie. No se encuentra disponible una versión con el neutro en el lado derecho para los interruptores automáticos. Para los interruptores, el usuario puede cambiar la posición del neutro a la derecha. Con el interruptor se proporciona un kit de etiquetado.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.