0614IB1702

Formulario de pruebas de Masterpact MTZ1

Cómo usar el formulario de pruebas de Masterpact MTZ

Imprima este formulario de pruebas para registrar los resultados de las pruebas de puesta en servicio.

Marque la casilla (✔) cuando se haya realizado la prueba y sea concluyente.

Este formulario de pruebas, el informe del proyecto y el informe de la prueba de comunicación se deben dejar en el emplazamiento en una carpeta de plástico y en un lugar seguro y fácilmente accesible.

Cada prueba se describe en detalle en el capítulo Puesta en servicio.

Haga únicamente las pruebas necesarias en función del tipo de Masterpact MTZ y las funciones que haya en uso.

Cuando se hayan completado todas las pruebas de forma satisfactoria, firme y feche el formulario de pruebas.

Identificación del aparato Masterpact MTZ

Estación de trabajo

Pruebas realizadas el:

Por:




Firma:




Nombre de subestación

 

Comentarios:

Número de subestación

 

Nombre de panel/equipo

 

Tensión

 

Aparato Masterpact MTZ

Fabricante

Schneider Electric

Tipo de aparato Masterpact MTZ

 

Número de serie

 

Versión del hardware

 

Unidad de control Micrologic X

CT de tipo Micrologic X

 

CT Ratio

 

Versión del firmware

 

Comprobaciones preliminares de los aparatos Masterpact MTZ

Tipo de comprobación

(✔)

Inspección visual satisfactoria (por ejemplo, sin indicios visibles de daños).

 

Toma de tierra satisfactoria.

 

Tensión de las conexiones comprobada.

 

Compatibilidad del firmware satisfactoria.

 

Configuración de Micrologic X aplicada.

 

Informe del proyecto generado.

 

Comprobaciones de los enclavamientos y las funciones de los aparatos Masterpact MTZ

Tipo de comprobación

(✔)

El mecanismo se carga cuando se tira de la maneta de rearme del mando de cierre.

 

El aparato Masterpact MTZ se cierra.

 

El aparato Masterpact MTZ se abre.

 

El mecanismo se carga automáticamente tras el cierre siempre que el aparato esté equipado con un motor de rearme del mando de cierre (MCH).

 

Los contactos programables M2C funcionan correctamente.

 

El módulo IO funciona correctamente.

 

Los sistemas de enclavamiento del interruptor automático funcionan correctamente.

 

Los sistemas de enclavamiento entre dos o tres interruptores automáticos funcionan correctamente.

 

Comprobaciones de la continuidad eléctrica de los aparatos Masterpact MTZ

Estado del aparato Masterpact MTZ

Bornes comprobados

Continuidad eléctrica

Lado entrante

Lado saliente

Cerrado

L1

L1

Ω

Cerrado

L2

L2

Ω

Cerrado

L3

L3

Ω

Prueba de aislamiento del aparato Masterpact MTZ

Estado del aparato Masterpact MTZ

Bornes sometidos a prueba

Tensión

Resistencia de aislamiento

Cerrado

L1 cerrado con L2 y L3 conectados a tierra

500 V CC

Cerrado

L2 cerrado con L1 y L3 conectados a tierra

500 V CC

Cerrado

L3 cerrado con L1 y L3 conectados a tierra

500 V CC

Abierto

L1 abierto, con L1, L2 y L3 conectados a tierra en el otro lado

500 V CC

Abierto

L2 abierto, con L1, L2 y L3 conectados a tierra en el otro lado

500 V CC

Abierto

L3 abierto, con L1, L2 y L3 conectados a tierra en el otro lado

500 V CC

Comprobación del LED preparado de la unidad de control Micrologic X

Tipo de comprobación

(✔)

La luz del LED preparado parpadea en un color verde.

 

Prueba del mecanismo de disparo de la unidad de control Micrologic X

Tipo de comprobación

(✔)

Con el interruptor automático cerrado, fuerce el disparo del interruptor automático con el software Ecoreach.

 

Compruebe que el interruptor automático está abierto.

 

Compruebe que ha saltado hacia fuera el botón azul de rearme después de defecto.

 

Compruebe que el LED Isd/Ii esté encendido.

 

Compruebe que los contactos SDE se hayan conmutado.

 

Prueba del mecanismo de disparo del botón de prueba de Micrologic 6.0X

Tipo de comprobación

(✔)

Con el interruptor automático cerrado, pulse brevemente (menos de un 1 s) el botón de prueba en la parte frontal de la unidad de control.

 

Compruebe que el interruptor automático está abierto.

 

Compruebe que ha saltado hacia fuera el botón azul de rearme después de defecto.

 

Compruebe que el icono de LED Ig/IΔn esté encendido.

 

Compruebe que los contactos SDE se hayan conmutado.

 

Pruebas de comunicación de Masterpact MTZ

Tipo de comprobación

(✔)

Red de comunicación comprobada.

 

Informe de prueba de comunicación generado.

 

Apertura y cierre remotos comprobados.

 

Comprobaciones finales del aparato Masterpact MTZ

Tipo de comprobación

(✔)

Todas las puertas y tapas de protección están en su sitio.

 

El aparato está apagado (posición abierta) y el muelle resorte de cierre está cargado.

 
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.