DOCA0236ZH-00

关于本手册

文档范围

本文档提供了在 EcoStruxure Control Expert Classic 软件中使用 TeSys island 及应用 Modbus TCP 协议的逻辑/运动控制器来创建项目所需的步骤。

本文档还提供了有关以下方面的详细信息:

  • TeSys island 集成到 EcoStruxure Control Expert Classic 项目。

  • 通过 EcoStruxure Control Expert Classic 软件访问 TeSys island DTM(设备类型管理器)以使用 TeSys avatar 配置 TeSys island 模块和进程。

  • 使用 TeSys island 库的功能块(在 EcoStruxure Control Expert Classic 软件中提供)开发应用程序并控制 TeSys avatar 模块。

建议用户在使用本文档前必须具备以下知识:

  • 有关 TeSys island 的功能、结构和配置的信息

  • 有关控制器的功能、结构和配置的信息

有效性说明

本指南仅适用于:

  • EcoStruxure Control Expert Classic 软件 v15.0 SP1 – Classic

  • PLC Modicon M580

在线信息

本指南中包含的信息可能会随时更新。Schneider Electric 强烈建议您在 www.se.com/ww/en/download/ 上获取最新的版本。

本文档中描述的设备的技术特性也展示在网上。要访问这些在线信息,请转至 Schneider Electric 主页

相关文档

文档标题

参考号

TeSys island – 系统指南

8536IB1901ZH

TeSys island DTM 库在线帮助

随安装程序提供

Modicon M580 – 硬件参考手册

EIO0000001578

EcoStruxure Control Expert – TeSys island 库控制用户指南

EIO0000004519

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.