DOCA0236ZH-00

重要信息

在尝试安装、操作、维修或维护本设备之前,请对照设备仔细阅读这些说明,以使自己熟悉该设备。下列专用信息可能出现在本文档中的任何地方,或出现在设备上,用以警告潜在的危险或提醒注意那些对某过程进行阐述或简化的信息。

请注意

电气设备应仅由经过认证的技术人员进行安装、操作、维护和维修。由于误用本材料而导致的任何后果,施耐德电气公司概不负责。

经过认证的技术人员是指该人员拥有与电气设施的架设和操作及其安装相关的技能和知识,并且受过安全培训,能够识别和避免所涉及的危险。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.