DOCA0236ZH-00

配置 TeSys island 的 IP 地址

执行以下步骤来配置 TeSys island 的 IP 地址:

步骤

操作

1

双击 DTM Browser(DTM 浏览器)窗口中的 CPU。

结果:设备配置窗口显示在屏幕中。

2

选择 TeSys island device(TeSys island 设备) > Address Setting(地址设置)菜单,然后配置 TeSys island 的 IP 地址。

3

单击 Apply(应用)

4

单击工具栏中的“构建”按钮 ()。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.