DOCA0236ZH-00

使用功能块开发应用程序

执行下列步骤以在 EcoStruxure Control Expert Classic 软件中使用功能块开发应用程序:

步骤

操作

1

Project Browser(项目浏览器)窗口中单击 Programs(程序) >Tasks > MAST > Logic(任务 > MAST > 逻辑)

2

右键单击 Logic(逻辑)文件夹并选择 New Section(新建部分)

结果:New Section(新建部分)窗口显示在屏幕中。

3

为功能块输入一个新名称。选择语言 FBD 并单击 OK(确定)

结果:配置区域窗口显示在屏幕中。

4

右键单击配置区域并选择 FFB Input Assistant(FFB 输入助手)

结果:Function Input Assistant(功能输入助手)窗口显示在屏幕中。

5

单击 Function Input Assistant(功能输入助手)屏幕旁边的 Browse(浏览)按钮。

结果:FFB Type Selection(FFB 类型选择)窗口显示在屏幕中。

6

FFB Type Selection(FFB 类型选择)屏幕中,选择 <Libset V15.0> > TeSys island Library 2021(TeSys island 库 2021),然后选择所需的功能块并单击 OK(确定)

7

选择功能块后,在 Function Input Assistant(功能输入助手)屏幕中单击 OK(确定)

结果:鼠标箭头附近会出现一个图标。

8

左键单击配置区域。

结果:功能块的结构视图显示在屏幕中。

有关可用功能块及其配置的更多信息,请参阅 EcoStruxure Control Expert – TeSys island 库控制 – 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.