DOCA0236ZH-00

操作和调整

下列注意事项来自 NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995(以英文版本为准):

  • 虽然在设备的设计和制造或在组件的选择和额定值的确定过程中进行了谨慎操作,但是如果此类设备操作不当,仍然可能会发生危险。

  • 有时可能会因为错误地调整设备,从而产生不令人满意或不安全的操作。请始终使用制造商的说明作为功能调整的指南。有权进行这些调整的人员应熟悉设备制造商的说明以及与电气设备一起使用的机械装置。

  • 操作员应只能执行其实际需要的那些操作调整。应限制对其他控制的访问,以防止对操作特性进行未经授权的更改。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.