DOCA0236ZH-00

起动和测试

安装后使用电气控制和自动化设备进行正常操作之前,应由合格人员对系统进行起动测试,以验证设备能够正确运行。安排此类检查并留出足够的时间进行完整和令人满意的测试非常重要。

警告
设备操作危险
  • 确认所有安装和设置过程都已完成。
  • 执行操作测试之前,从所有组件设备中移除用于装运的所有挡块或其他临时固定装置。
  • 清除设备上的工具、仪表和碎屑。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

完成设备文档中推荐的所有起动测试。保存所有设备文档以备将来参考。

必须在模拟和真实环境中进行软件测试。

验证整个系统没有任何短路和接地,根据当地法规安装的接地除外(例如,在美国需依据 National Electrical Code 执行)。如果需要进行高电位电压测试,请遵循设备文档中的建议,以防止意外损坏设备。

设备通电前:

  • 清除设备上的工具、仪表和碎屑。

  • 关闭设备外壳上的门。

  • 拆除输入电源线的接地。

  • 执行制造商推荐的所有起动测试。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.