DOCA0236ZH-00

TeSys island 概念

TeSys island 描述了一个开放的、模块化的分布式输入/输出系统,包括安装在 DIN 导轨背板上的不同模块。

A

总线耦合器

B

模拟输入/输出模块

C

数字输入/输出模块

D

电压接口模块

E

标准起动器

F

SIL(安全完整性等级)起动器

G

SIL 接口模块

H

电源接口模块

TeSys island 设备作为现场总线网络中的节点。总线耦合器是设备的核心模块。总线耦合器通过扁平电缆提供与 TeSys island 模块的内部通讯,并通过 Modbus TCP 协议提供外部通讯。

欲了解更多信息,请参阅 TeSys island 系统指南。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.