DOCA0236ZH-00

源自标准的术语

本手册中或出现在产品内部或产品上的技术术语、术语、符号和相应的描述,通常来源于国际标准的术语或定义。

在功能安全系统、驱动器和通用自动化领域,这可能包括但不限于安全、安全功能、安全状态、故障、故障复位、失常、失效、错误、错误消息、危险等术语。

包括的标准有:

标准

描述

IEC 61131-2:2007

可编程控制器,第 2 部分:设备要求和测试。

ISO 13849-1:2015

机械安全:控制系统的安全相关部件。

一般设计原则。

EN 61496-1:2013

机械安全:电敏防护设备。

第 1 部分:一般要求和测试。

ISO 12100:2010

机械安全 - 设计的一般原则 - 风险评估和风险降低

EN 60204-1:2006

机械安全 - 机器电气设备 - 第 1 部分:一般要求

ISO 14119:2013

机械安全 - 与防护装置相关的联锁装置 - 设计和选择原则

ISO 13850:2015

机械安全 - 紧急停止 - 设计原则

IEC 62061:2015

机械安全 - 与安全相关的电气、电子和电子可编程控制系统的功能安全

IEC 61508-1:2010

电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全:一般要求。

IEC 61508-2:2010

电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全:电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求。

IEC 61508-3:2010

电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全:软件要求。

IEC 61784-3:2016

工业通讯网络 - 概况 - 第 3 部分:功能安全现场总线 - 一般规则和概况定义。

2006/42/EC

机械指令

2014/30/EU

电磁兼容性指令

2014/35/EU

低电压指令

此外,本文件中使用的术语可能会被间接使用,因为它们源自其他标准,例如:

标准

描述

IEC 60034 系列

旋转电力机械

IEC 61800 系列

可调速电力驱动系统

IEC 61158 系列

用于测量和控制的数字数据通信 – 用于工业控制系统的现场总线

最后,术语操作区域可与特定危险的描述结合使用,并与机械指令 (2006/42/EC) 和 ISO 12100:2010 中的危害区域或危险区域的定义相同。

注: 上述标准可能适用于本文件中引用的特定产品,也可能不适用。有关适用于此处所述产品的各种标准的更多信息,请参阅这些产品参考的特性表。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.