DOCA0236FR-00

Informations concernant le produit

AVERTISSEMENT
PERTE DE CONTRÔLE
  • Le concepteur d’un système de commande doit toujours prendre en compte les modes de défaillance potentiels des voies de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, fournir un moyen d’atteindre un état sûr pendant et après une défaillance de la voie en question. Les fonctions de commande critique sont par exemple l’arrêt d’urgence, l’arrêt en cas de surcourse, la coupure de courant et le redémarrage.
  • Des voies de commande séparées ou redondantes doivent être prévues pour les fonctions de commande critiques.
  • Les voies de commande du système peuvent comprendre des liaisons de communication. Tenez compte des conséquences de possibles retards dans la transmission ou défaillances de la liaison de communication.
  • Respectez toutes les réglementations de prévention des accidents et les directives de sécurité locales.*
  • Chaque implémentation de cet équipement doit être individuellement et rigoureusement testée quant à son bon fonctionnement avant toute mise en service.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE FONCTIONNEMENT INATTENDU
  • N’utilisez que des logiciels agréés par Schneider Electric pour l’utilisation avec cet équipement.
  • Mettez à jour votre programme d’application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.