DOCA0236FR-00

Ajout de TeSys island au projet

Procédez comme suit pour ajouter TeSys island au projet :

Étape

Action

1

Cliquez sur Tools > DTM Browser (Outils > Navigateur de DTM).

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l’unité centrale dans la fenêtre DTM Browser (Navigateur de DTM) et sélectionnez ADD (Ajouter).

Résultat : La fenêtre ADD s’affiche.

3

Dans le menu déroulant de protocole, sélectionnez Modbus over TCP (Modbus sur TCP).

4

Sélectionnez l’appareil TeSys island et cliquez sur Add DTM (Ajouter DTM).

Résultat : La fenêtre des propriétés de l’appareil s’affiche.

5

Dans la fenêtre Properties of device (Propriétés de l’appareil), modifiez le nom de l’appareil si nécessaire et cliquez sur OK.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.